主题中讨论的其他器件:CC3235SF、 CC3220SF、 TM4C123、 CC2650、 MSP430FR6989、 CC3200
当我尝试将"empty_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"重命名为其他名称时、我会遇到以下调试错误:-
Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M4_0:加载程序前必须连接目标。
原因是什么、如何重命名此项目? 我在这里找到了-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我尝试将"empty_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"重命名为其他名称时、我会遇到以下调试错误:-
Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M4_0:加载程序前必须连接目标。
原因是什么、如何重命名此项目? 我在这里找到了-
您好 Justin、
如果我重命名一个示例并对其进行调试、我会看到一个窗口出现、询问我是否要使用我之前的调试设置。 这是我看到的提示、因为我已经多次重命名了我的项目。
如果我使用先前的调试配置、我会看到与您相同的错误。 但是、如果我使用新的调试设置(通过在此窗口上按取消)、我不会遇到任何问题。
您还可以进入 CCS 工作区、导航到您的项目文件夹、然后删除.launches 文件夹。 这是所有之前的调试设置的存储位置。 删除文件夹后、在 CCS 中左键点击 Project Explorer 窗格、然后点击 Refresh 进行同步。
如果重命名工程、则可能需要在重建之前删除.launches 和 Debug 文件夹、因为它们保留了具有旧工程名称的文件。 我不知道这种行为为什么会影响 CC32xx 器件、但我们可以咨询 CCS 团队。
此致、
Sarah