This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:在基于 CC3200的定制平台上使用 RadioTool

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849139/cc3200-using-radiotool-with-a-custom-platform-based-on-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!  

在 CC3100和 CC3200无线电工具指南网页( processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Radio_Tool ) 中,第10节中有以下内容:“为了在 TI EVM 以外的平台上使用无线电工具,可以将仿真板的接口信号连接到定制平台上的相应引脚”。

我有一个 CC3200 LaunchPad、我愿意将其连接到基于 CC3200的定制板。 仍然、根据指南、我需要分别将 CC3200的 VCC 引脚55引脚57和 GND 连接到 J12引脚2、J7引脚3、J6引脚3和 P2.1。 问题是我无法确定 J6和 J7的引脚3、J12和 P2.1的引脚2。 它们是我包围的吗?

提前感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wajdi、

    请下载 我们的 Launchpad 硬件设计文件、以便您可以查看原理图中的引脚。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 Jesu、

    非常感谢! 我在这些文档中找到了我需要的内容。

    Wajdi