This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:接入点模式802.11 b 或 g 选择/强制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849423/cc3100mod-access-point-mode-802-11-b-or-g-selection-forcing

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

大家好,  

在 AP 模式下使用 CC3100MOD: 如何 强制/select 使用 G 或 B 模式?  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    没有用于此目的的 API。 CC3100根据自己的内部策略确定模式本身。

    1月