This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:国家/地区代码="00"-全球模式限制

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849167/cc3135mod-country-code-00---world-wide-mode-limitations

器件型号:CC3135MOD

我正在与一位想要使用"全球"国家/地区代码"00"的客户合作。  我们已经查看了网络处理器指南中的表格、其中指出、在 STA 模式下、仅支持5GHz DFS:

http://www.ti.com/lit/ug/swru455h/swru455h.pdf

客户还有一些其他问题:

STA 仅支持5GHz DFS 信道有何影响?  我对 DFS 的了解有限、即 AP 将主动监测带内的雷达信号、如果检测到这些信号、则会进行变化。  从 STA 方面来看、DFS 设备连接到非 DFS AP 的限制是什么?  DFS STA 实际上是否还主动监控雷达信号?  还是 DFS STA 拒绝连接到非 DFS AP?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    我认为这是一个拼写错误。 信道36、40、44和48是站点支持的非 DFS 信道(出于某些原因、在 DFS 列中提到了它们)。

    主要区别(在站点侧)是站点在 DFS 信道上无法进行活动扫描(即、它无法传输任何内容、包括 PROBLE_Requests)、直到它在信道上听到 AP 信标。  

    因此、最初只允许被动扫描、但一旦您接收到信标、该信道便可被视为任何其他信道。  

    BTW。 类似规则适用于美国不允许的信道12/13 (但在欧盟和 JP 中使用)。

    BR、

    Kobi