主题中讨论的其他器件: CC3235S
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
除了使用 MQTT 客户端-代理演示之外、我还在 Wifi 客户端模式下设置 LAUNCHXL-CC3235S 器件时遇到一些困难。 更具体地说、我尝试通过将 cc3235s launchpad 配置为客户端来连接到我的家庭 WiFi 网络来设置它、我从 imac 上传代码、并尝试使用我的 iphone 以无线方式控制 Launchpad (使 LED 闪烁等)。 我之前曾尝试过从 CCS (eclipse)应用和 CCS 云运行 MQTT 演示、两次都按照说明进行了操作、但 LaunchPad 无法连接。 当 launchpad 处于 AP 模式时、我可以使用带有内置"闪烁"示例的德州仪器(TI) Simplelink 应用、但这对我来说是无用的、因为我需要它连接到路由器并充当工作站。 如果有人能解释我如何在家庭网络中将 Launchpad 设置为客户端、并使用 Blynk 应用或类似的应用程序通过手机使 LED 闪烁、我们将不胜感激。
谢谢、
Tom。