This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235S:使 Launchpad 处于 Wifi 客户端模式和/或运行 MQTT 演示

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849046/ccs-launchxl-cc3235s-getting-the-launchpad-in-wifi-client-mode-and-or-running-mqtt-demo

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

除了使用 MQTT 客户端-代理演示之外、我还在 Wifi 客户端模式下设置 LAUNCHXL-CC3235S 器件时遇到一些困难。 更具体地说、我尝试通过将 cc3235s launchpad 配置为客户端来连接到我的家庭 WiFi 网络来设置它、我从 imac 上传代码、并尝试使用我的 iphone 以无线方式控制 Launchpad (使 LED 闪烁等)。  我之前曾尝试过从 CCS (eclipse)应用和 CCS 云运行 MQTT 演示、两次都按照说明进行了操作、但 LaunchPad 无法连接。 当 launchpad 处于 AP 模式时、我可以使用带有内置"闪烁"示例的德州仪器(TI) Simplelink 应用、但这对我来说是无用的、因为我需要它连接到路由器并充当工作站。 如果有人能解释我如何在家庭网络中将 Launchpad 设置为客户端、并使用 Blynk 应用或类似的应用程序通过手机使 LED 闪烁、我们将不胜感激。

谢谢、

Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    大多数 SDK 示例都不包含可让您通过电话控制它们的配置方法(您可以添加所需的配置方法、稍后从"配置"或"out_for_the_box"示例集成配置代码)。

    MQTT 客户端示例根据 network_if.h 中的硬编码设置连接到 AP

    您需要   根据路由器凭据替换 SSID_NAME、SECURITY_TYPE 和 SECURITY_KEY、并构建应用程序以使用它。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kobi 感谢您的回复、

    我意识到 SDK 示例不是针对我要完成的特定任务而制作的、是否有一种简单的方法将系统配置为客户端并将其连接到可通过网页或移动应用程序访问的服务器、 并使用它来控制电机驱动器? 例如、我可以使用演示代码或 TI 资源中的示例并对其进行修改以实现这一点、如果您认为需要多少附加代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OOB 示例演示了如何通过移动电话配置设备 (即向他发送本地路由器的凭据、以便它可以连接到路由器并获得 IP 连接)、然后控制设备(使用 HTTP 服务器服务)以实现简单的操作。

    您可以将该示例用作基线并更新所需的特定器件。  

    如果要通过 MQTT 代理控制器件、也可以集成 MQTT 客户端器件。

    这些示例仅演示了 CC32xx 的一些功能。

    最终、您将需要获取所需的一切、并自行实施产品。

    BR、

    Kobi