This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:如何设置 CC3200 WebSocket Client

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/848611/ccs-cc3200-launchxl-how-to-setup-cc3200-websocket-client

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

现在,我尝试使用 CC300设置功能 WebSocket Client。 我看到"CC3200SDK_1.4.0"中的示例、但没有"WebSocket Client"示例。

请向我推荐如何设置此函数或示例。

谢谢你

RATWO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAWTO:

    我们没有客户端示例。

    您需要 调整 Web 服务器库的 WS 协商部分(以及示例本身)以启用客户端。

    WS 客户端有一些开源项目、您可以通过端口使用 SL (或 BSD)套接字 API。

    BR、

    Kobi