This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 CC3220中测量时间周期

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/848011/cc3220sf-measuring-time-period-in-cc3220

器件型号:CC3220SF

您好!  

我正在使用 TI RTOS、我想测量从启动开始的时间。 我是否可以使用节拍计数器获取启动时间、如果是、我该怎么做?

我还想测量 MCU 在唤醒前处于休眠模式的时间。

是否有人可以提供上述信息。

谢谢、

Kris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    您可以使用以下 MAP_PRCMSlowClkCtrlGet 来检索始终开启的 RTC 计数器。 (这是 driverlib/prcm 函数)。

    以下是 CC3220 TRM 的说明:

    15.3.11慢时钟计数器

    CC32xx 有一个运行频率为32.768KHz 的48位片上常开慢计数器、可将器件从休眠低功耗模式唤醒、或在计算特定匹配值时向内核生成中断。 以下 API 返回计数器的当前值:unsigned long PRCMSlowClkCtrlGet (void)

    BR、

    Kobi