This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:是否可以为内部网络处理器编写一个#39自己的固件?

Guru**** 2589085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/846155/cc3235sf-is-it-possible-to-write-one-s-own-firmware-for-the-internal-network-processor

器件型号:CC3235SF

我们已经设置了一个在两个 CC3235SF 之间传输原始数据包的应用。 遗憾的是、我们遇到了由内部网络处理器和传输(我们通过切换应用软件中裸机/ NoRTOS 的引脚使用示波器进行测量)引起的高延迟(5ms 至15ms)。 由于延迟会导致很多抖动(10ms 抖动)、我们怀疑这是由网络处理器本身(RTOS)上的软件引起的、因此我们希望更改该值以减少抖动/延迟。 此外、由于我们仅传输小型测试数据包、因此我们预计延迟会大幅减小。

那么、是否可以为 CC3235器件中的内部网络处理器编写自己的固件? 您是否知道导致这种巨大抖动的原因?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    内部 NWP 处理器基于 ROM、因此无法更改。 在考虑其他选项之前、您可以分享一个代码片段、了解如何创建套接字和传输数据包以及切换引脚? 它只是在创建套接字后切换和发送的循环中吗? 我想了解您的代码在执行什么操作、以便对您看到的延迟进行量化。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的代码基于"network_terminal"示例的"radioTool"部分。 我已经将所有内容迁移到 NoRTOS 设置。 在设置部分、我将其称为不变

    RadioTool_Open() 

    打开插槽(我在此处删除了错误检查...)

    //创建套接
    字 radioTool_rawSocketdesc = sl_Socket (sl_AF_RF、sl_SOCK_RAW、RxChannel);
    //从 RadioTool
    SlTimever_t timeVal ={0}中保留;
    = sl_SetSockOpt (radioTool_rawKetdesc、sl_SOL_Socket、sl_SO_RimeO、CVTval 和 RimeO sizeof (timeVal);
    //为 NoRTOS
    SlSockNonBlocking_t enableOption 设置为非阻塞操作;
    enableOption.NonBlockingEnabled = 1;
    sl_SetSockOpt (radioTool_rawSockdesc、sl_SOL_socket、sl_SO_NONBlocking、(_u8 *)&enableOption;enableOption (enableOption);enableOption (enableOption) 

    稍后、我的发送器会执行该操作

    //发送
    静态 bool led_on 前切换 PIN = false;
    led_on =!led_on;
    GPIO_write (Board_GPIO_LED0、LED_on);
    //填充标题信息
    sl_NetCfgGet (sl_netcfg_MAC_address_get、NULL、&pConfigLen、memTemplate_HDR[TA_OFFSET](sl_DR_MODET]
    );[SL_DR_DR_DR_DR_DRVS_DRVESS_GET](sl_DR_DR_DR_DRVE_DRVE_DRVES "123456 "、SL_WLAN_BSSID_LENGTH);//接收
    器 memcpy (&Template_HDR[DA_OFFSET]、"abcdef"、SL_WLAN_BSSID_LENGTH); //目的
    memcpy (Tx_FRAME、Template_HDR、sizeof (Template_HDR));
    //复制数据
    memcpy (&Tx_FRAME[sizeof (Template_HDR)]、"ping"、strlen ("ping");
    //计算总大小
    
    
    
    
    
    :头+数据 uintseq 16_t total_size = MCS eof (Template_rule_sx);txrwlan_r_sense_rand_del_ram_rule_rulate = t_sle_rand_rulate;// t_sle_rand_rulate = t_sle_rate_rule_rand_rule_rulate = t_sle_rand_rand_rulate;t_sle_r_rulate = t_sle_rand_rule_rand_rulate = t_sle_rand_rule_rke_rand_ 速率、powerLevel、前置序列); 

    RX 端看起来是:

    //尝试接收数据,非阻塞
    Int32_t ret = sl_Recv (radioTool_rawSocketdesc、&Rx_FRAME、RX_buffer_size,0);
    //如果
    (ret > 0){,则检查我们是否已接收到任何数据
    //过滤此数据包是否适合我们
    if (memcmp (&rx_frame[RA_offset+8]、"123456 "、6)=0 && memcmp (&rx_frame[DA_offset+8]、"abcdef"、6)=0){
    静态 bool led_on = false;
    LED_ON =!LED_ON;
    GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED0、LED_ON);
    }
    } 

    在发送器侧、引脚在数据包被传递到 NWP 之前被切换、因此应用代码中不会有进一步的延迟。 在接收器端、此代码在循环中运行、循环会额外调用所需的

    SL_Task (空); 

    但那里没有发生其他事情、因此我看不到可能发生延迟的情况。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobee、

    在调用 SEND 之前的4-15行会将不相关的延迟添加到测试中。 此外、GPIO_WRITE 具有多个层、因为它位于 TI 驱动程序上并与我们的驱动程序库进行通信。 如果要精确测量发送延迟、请执行直接寄存器写入以进行切换、并且不要在发送循环中设置 netcfget 或 memcpy。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您理论上是正确的、但这显然不是问题。 我已经测量了 LED 的切换速度、设置/取消设置引脚大约需要5us。 因此、这大约比我观察到的延迟快1000倍。

    此外,我已经在 sl_NetCfgGet ()函数调用之后(甚至在 sl_Send ()函数调用之后)移动了引脚的切换! 但延迟仍然保持在5到15毫秒左右。

    您能给我们提供有关 NWP 上运行的软件类型的进一步见解吗? 它可能是某种类型的 RTOS 吗? 这些延迟是否可以由 NWP 上的调度程序引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobee、

    在 NWP 中、您几乎拥有整个网络堆栈。 编程人员指南 将让您更好地了解 NWP 上运行的内容。 我已经测试了 LED 切换的运行时间、它看起来您正是在等待时间。

    为什么您对实际发送的延迟感兴趣? 是因为您要尝试实现特定的数据速率吗?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    首先、我知道 NWP 上有一个802.11网络堆栈(甚至更多)、但当我处理原始数据包时、该网络堆栈大部分会被绕过。 对于实际的基带处理(我需要和使用这些处理)、我非常确信专用硬件中发生的所有事情都没有相当长的延迟(对吗?)。 因此、我感到惊讶的是总延迟如此之高、因为我不知道它们发生在何处以及为什么、我想大幅减少这些延迟。

    不、我对数据速率不是很关心、它只是用于不允许这些延迟的实时应用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobee、

    今天我了解到 NWP 实际上在运行 RTOS。 如果无法保证在您需要的时候调度 SEND 命令。 您可能能够在主机驱动程序端对 sl_Send 进行一些优化、但不建议这样做。 简而言之、不可能进一步降低硬件端的延迟。

    Jesu