This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:收发器模式下的 TX 功率降低。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/845891/cc3220sf-tx-power-reduces-in-transceiver-mode

器件型号:CC3220SF

您好!

我发现监听器中的数据包 RSSI 与正常的 sl_SendTo()和使用 sl_Send()的原始套接字有很大的差异。

1.当我 在正常连接到 AP 后使用 sl_SendTo()进行传输时,我看到监听器捕获 RSSI 为-29到-32dB 的数据包。

但是当我在收发器模式下使用 sl_Send()原始套接字发送数据包时,我看到监听器捕获 RSSI 为-71到-77dB 的数据包。

请注意、对于上述两种观察结果、目标板和监听器的位置完全相同。

两个数据包的数据速率均为!Mbps,使用以下调用将情况1和2的 Tx 功率设置为相同。

_u32 TxPower = 1;//有效范围为1-15 */
状态= SL_SetSockOpt (SoC、SL_SOL_PHY_OPT、SL_SO_PHY_TX_POWER、&TxPower、sizeof (TxPower));
如果(状态)

/*错误*/

能否有人帮助我了解这两种情况下的功率差异?

谢谢、

Kris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Kris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    您是否尝试使用频谱分析仪测量 TX 功率? 我建议进行这些测量、以便我们更好地了解正在发生的情况。  

    这是在 LaunchPad 上还是在定制板上? 如果是定制板、您还可以尝试在 LaunchPad 上进行比较吗?

    谢谢、

    Alexis