This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200与 CC3220SF RAM 大小

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/847543/cc3200-cc3200-vs-cc3220sf-ram-size

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

出于好奇、根据数据表、CC3200和 CC3220SF 都具有256KB RAM、因此如果 应用代码大小需要更大的空间、CC3220SF 如何提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为 CC3220SF 具有用于代码的1MB XIP 闪存。 在 CC3200、您需要全部放入256KB RAM (代码、数据)中、但在 CC3220SF、您有256KB RAM 用于数据、1MB 闪存用于代码。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、明白了、感谢您的快速回答