This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235S:CC3235硬件复位问题。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/846815/ccs-cc3235s-cc3235-hw-reset-issue

器件型号:CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我们的模块需要通过在120ms 内按下第二个复位进行复位。

复位电阻器100k Ω+电容103

我们如何排除这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想使用开关(通过手动按下)复位芯片、则可以将开关连接到 CC_nReset 线路。  将开关的一个端子连接到 CC_nRESET 线路、将另一个端子连接到接地。 无需触摸 R1/C10。 只需保持原样。

    谢谢、

    PM