This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:新 SDK 3.30.00.04发行说明问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/845124/cc3220sf-new-sdk-3-30-00-04-release-notes-question

器件型号:CC3220SF

大家好、

很高兴看到新的 SDK 版本已推出。 我想了解 SDK 发行说明中有关一点的一些信息。 我对"与 HTTP 和 TCP 重新传输相关的各种 NWP 错误修复"这一要点的详细技术解释很感兴趣 我在 CC3220相关 TCP 重新传输中遇到了一些问题、我想知道这一点是否与我的问题相关。 我找到了一种通过某种方式隐藏此问题的方法、但我总是很高兴知道。

我可以、如果需要将答案发送给研发部门、则需要更长的时间 此外、如果答案包含"来"机密信息、请直接在 NDA 下向我发送。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    TCP 重新传输修复程序位于双向 TCP 套接字上。 当同一套接字上有传入数据包时、传出数据的吞吐量下降。

    听起来您的问题只涉及一个侦听套接字、因此我认为此修复不会影响您的应用。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    如果我正确理解、NWP 修复程序与已打开的套接字处的重传相关。 与三向握手状态下的重新传输无关。 对吧?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    正确、这仅影响现有套接字。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    谢谢

    1月