This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:采样频率是什么。

Guru**** 2588505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/846021/cc3220sf-launchxl-whats-the-sampling-frequency

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好、

我将使用此板来开发物联网网络。 我的数据需要最低22500Hz 的采样频率、并且需要44100Hz 的采样频率。 我想知道、该 CC3220电路板是否能够实现该采样率。 如果不是、请向我推荐任何其他可根据我的要求执行的电路板。