This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:其他客户如何利用 CC3220S 而不是 CC3220R。

Guru**** 2513405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/845982/cc3220s-how-other-customers-taking-benefit-of-cc3220s-over-cc3220r

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我已经浏览了 CC3220S 的数据表、发现它具有公开 CC32220R 的额外安全功能。

但我无法理解如何在产品层面获得这种优势。

您能否解释或建议相同的相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将此文档标记为红色:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事、

    是否可以在 CC3220S 温度锁定后解锁 JTAG?

    如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220Sx 器件有两种模式。 开发和生产模式。 通过使用 Uniflash 软件将映像上载到 sFlash 中(或通过嵌入式或 GANG 编程)、可以在不同模式之间进行切换。 生产模式适用于最终产品。 在这个模式中、JTAG 被禁用并且 sFlash 的内容被更好的保护。 如果要从生产模式切换到开发模式、则只需在开发模式下上传映像。

    仔细阅读本文档。 您可以在此处找到其他问题的答案。

    1月