Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 从事 BOOSTXL-CC3135工作。 该电路板通过 USB 使用外部电源供电、跳线已正确放置。 电源、复位和 HIB LED 亮起。 然而、当我测量5V 引脚时、它显示1.8V、而3.3V 引脚显示0V。 NHIB 引脚显示3V。 我是否应该执行其他操作以确保引脚显示正确的电压?
谢谢、
Sagar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 从事 BOOSTXL-CC3135工作。 该电路板通过 USB 使用外部电源供电、跳线已正确放置。 电源、复位和 HIB LED 亮起。 然而、当我测量5V 引脚时、它显示1.8V、而3.3V 引脚显示0V。 NHIB 引脚显示3V。 我是否应该执行其他操作以确保引脚显示正确的电压?
谢谢、
Sagar
您好 Sagar、
请 在此处下载 BOOSTXL-CC3135MOD 硬件设计文件。 其中包括原理图以及其他设计文件。
从原理图中、请注意、USB 电源(J6)连接到 LDO (U3)、后者输出电源网 VCC_LDO_3V3。 然后、使用您在3引脚接头(J7)上移动的相应跳线来选择该引脚。 请参阅 BoosterPack 接头 P1/P3、您将注意到3V3来源于 VCC_MCU_3V3。 这就是为什么您在这里读取0V、因为没有任何东西为 VCC_MCU_3V3供电。
N2HIB 引脚的电压为3V、因为该 BoosterPack 接头引脚通过 R32上拉电阻上拉至 VCC_BRD。 请返回到 J7、您将注意到 VCC_BRD 来源于此处。
至于5V 引脚...测量电压时、您的 BOOSTXL-CC3135是否堆叠在 LaunchPad 上? 如果是、BoosterPack 连接到哪个 LaunchPad、并且您是否从 LaunchPad 的隔离块中移除了3V3和5V 跳线? 隔离块是电源、UART、JTAG 和复位接头、可用于将 XDS110调试端与 LaunchPad 上的 MCU 端隔离。 由于电压冲突、您可能在此处读取1.8V 电压。 即使您使用 BoosterPack 的 J7接头选择 LDO 电压、也请注意 LDO 的输入之一可以是 VCC_MCU_5V、 该输入也连接到 P1/P3接头的5V 引脚。
BR、
成