This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:针对 CC2454MODN 进行了 FCC 发射测试

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/845041/cc2564modnem-conducted-fcc-emission-test-for-cc2454modn

器件型号:CC2564MODNEM

对于传导 FCC 发射测试,我们是否应该在电感之前或之后放置 SMA 连接器?

2450AT18A100E 天线 已停产和/或难以购买,是否有替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredj、

    对于传导测试、您希望使用 U.FL 连接器、但不匹配。 如果您拆下天线并将同轴电缆放置在天线所在的位置、这将不正确、因为电感器被起诉以匹配天线检测到的50欧姆电阻。 因此、您应仅将射频路径接入连接器、并确保移除天线路径的电阻。

    对于不同的天线和重复使用我们的认证、您需要确保使用芯片天线、并且增益小于或等于芯片天线的电流增益。 如果您确实需要使用不同类型的天线、则需要更改 ID /多个商品信息更改(美国/加拿大)以重复使用认证。 这样、您将根据我们的原始文件获得自己的 FCC/IC ID、然后执行实验室要求的任何增量测试。

    如果需要此路由,可以使用下一页上的请求链接:

    谢谢、

    Riz