This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/845368/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

您好!

 CC3220SF 映像是否适用于 LAUNCHCC3220MODASF 板? 我必须使用哪个 SDK 和服务包?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC3220MODSF 内部是一个 CC3220SF 芯片。 因此、与 CC3220SF 相关的所有 SDK 和 ServiePack 也与模块相关。 对于 CC3220器件、您应该使用 CC32xx SDK

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、将随无线电工具安装文件夹提供的映像需要明确提供用于构建映像的版本的服务包。

    那么  

    1.0.3.11 SimpleLink CC32XX SDK 和 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件的无线电工具链接

    我需要 SDK 版本才能使用正确的服务包。 是不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预计对讲机工具图像将使用 ServicePack 的确切版本。 此 ServicePack 版本是设计/验证的无线电工具。

    但是、如果您上传最新的 ServicePack (来自最新的 SDK 版本)、我不会想到会出现任何问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了问题。 我使用了以下设置:

    radiotool_CC32xxSF_LAUNCHXL_freertos_ccs.bin

     sp_3.13.0.3_2.0.0.0_2.2.0.6.bin

    -起始角色:药柜。

    -国家/地区代码 US EU 不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉,但我不会失望。 您到底无法做到什么?

    我上传了无线电工具包1.0.3.11中的*。ucf 图像、在美国或欧盟使用 TX 时没有问题。 所有传输模式工作正常。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 的工具设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您能更详细地描述您的问题。

    如何使用 此处所示的 Uniflash。 如果要使用 Uniflash 上载无线电工具二进制文件、则还需要选择合适的二进制文件和 ServicePack。

    我用了很多简化方法。 UCF 是由 Uniflash 生成的映像文件、可通过 嵌入式编程上传。 .ucf 文件是无线电工具包的一部分。

    1月