This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:DTIM 功耗

Guru**** 2762915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/844990/cc3135mod-dtim-power-consumption

器件型号:CC3135MOD

您好!

在我们选择的 WiFi 模块中、在 DTIM 3期间、哪个器件的功耗最低?数量是多少? 谢谢!

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    您是否正在寻找具有应用 MCU 和网络处理器的模块? 还是仅连接现有 MCU 的网络处理器?

    如果您需要应用 MCU + NWP、请参阅我们的 CC3220MODS、它在有无集成天线的情况下会有所不同。 我们的数据表显示了典型的空闲连接电流消耗(使用 DTIM 1): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220mod.pdf

    我们有一份电源管理应用手册、其中讨论了 DTIM、睡眠时间以及如何根据以下参数估算我们的电流消耗: http://www.ti.com/lit/swra502

    如果您想在其他条件下或使用特定 AP 测试电流消耗、请参阅 CC32xx SDK 中的 power_measurement 示例。

    此致、

    Sarah