This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:最大 GPIO 电压电平

Guru**** 2559240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/844924/cc2652rb-maximum-gpio-voltage-level

器件型号:CC2652RB

你(们)好  

根据规格、GPIO 输出功率水平将随 VDDS 的1.8~3.8V 而变化。 当 VDDS=3.8V 时、GPIO 最大电压电平是否有可能与 VDDS=3.8V 相同? 与 GPIO 上没有电流消耗/最小电流消耗类似、GPIO 将与3.8V 电源相同、但最大电压可能为4.1V。    

感谢您提前回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dios 中的输出缓冲器直接连接到 VDD、这意味着如果不加载 GPIO、输出电平将等于 VDD。