This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:最大吞吐量 gt;110Mbps UDP

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/844314/wl1837mod-maximum-throughput-110mbps-udp

器件型号:WL1837MOD

TI 朋友和家人、

完全了解我们的 WL1837MOD 可实现约110Mbps UDP、是否有人通过使用不同的 PHY、不同的天线支持和/或不同(即 MIMO)配置实现了更高的带宽?  询问想知道的人...   ;-)

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    实际上,UDP 的 DS 中只有100Mbps,因此,您已经有10%的增益:)

    认真地说、我可以询问、但我认为限制不是基于 PHY 或天线、它们对信号强度和灵敏度的影响更大。  我们无法更改 WiLink 上的 PHY、那么您的问题通常是理论性的、还是您专门问的有关提高 WiLink 吞吐量的问题?  支持的信道宽度和调制显然在可持续吞吐量中发挥着重要作用、但这些都是由802.11a/b/g 定义的  让我知道您还在询问什么。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    我知道...从技术上讲、我们只广播了100Mbps、但这是专门针对提高 WiLink 吞吐量的、即使必须添加或(重新)配置才能实现这一目标。  或其他需要减少或停止以使其发生的功能。

    我知道我们是 IEEE 802.11 a/b/g/n +最近的 S for Mesh。  我们正在努力在2020年发布一个 BT-5软件更新。  只是想知道是否有任何证据表明即使以非正统的方式也会增加吞吐量。  ;-)

    欢迎提供任何意见。  感谢男士!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我在这里和一位工程师进行了讨论、他说这基本上就是限制、没有看到任何其他方法来提高吞吐量。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    感谢您的确认。  感谢您的支持。

    Chris