This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:连接到基于 TM4C/MSP432以太网的 LaunchPad

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/844387/cc3235modsf-connections-to-tm4c-msp432-ethernet-based-launchpad

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3135

TI 朋友和家人、

我们的双频带 Wi-Fi CC3235是一款全新器件。

遗憾的是、TI-REX BoosterPack Checker 还不支持此功能。

我们是否知道如何设置跳线以专门使 Launchpad CC3235MOD 与 TM4C1294XL Launchpad 套件配合使用?

TM4C 本质上也是 MSP432E401 Launchpad、供参考。

欢迎任何评论。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您之所以使用 TM4C 而不使用 E4、是因为它吗?  

    您是否正在寻找 CC3235器件(NWP + MCU)或 CC3135 (NWP)? 如果您希望在 TM4C 上使用我们的主机驱动程序、则需要使用 CC3135。 如果您尝试利用 CC3235上的额外 MCU 进行某些操作、并且只是想将器件链接在一起以共享数据、则可以通过 UART 或 SPI 来实现。

    请告诉我您的用例、我可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Vince