This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200芯片天线的 Altium 设计示例。。

Guru**** 1800810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582630/cc3200-altium-design-example-for-cc3200-chip-antenna

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:TIDA-00375

您好!

我正在开发基于 CC3200Mod 的无线系统、我想知道是否有一些简单的天线设计解决方案可用。 我找到了此参考设计() ,但我想知道将天线连接到接地层的计算方法,该接地层上有一个充当电感器的贴片。 还有其他一些参考设计解决方案?

此致、

GL Cerone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerone、您好!

    您可以通过以下链接下载 CC3200参考设计。
    www.ti.com/.../cc3200-launchxl-rd

    如果您参考为天线匹配网络所做的计算、则是在电路板制造商之后完成的、根据布局和寄生效应的不同、可能与参考设计中使用的不同。
    在线提供了各种相关信息。 有关示例、请参阅以下链接。
    www.antenna-theory.com/.../smithchart5.php
    www.antenna-theory.com/.../impedance.php

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您的链接非常好、但我需要其他信息。 您是否知道在哪里可以找到有关天线馈线和接地层之间贴片的正确设计(尺寸方面)的信息? 我向您展示了 CC3200MOD 数据表中的图形标记、以使其更加清晰。

    提前感谢、

    GL Cerone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表链接。
    www.yuden.co.jp/.../chipantenna01_e.pdf

    数据表中显示了排除区域建议。 您可以与天线制造商联系、了解建议的尺寸。