This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3100BOOST:cc3100以及 senshub 和 exosite

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/579799/rtos-cc3100boost-cc3100-and-senshub-and-exosite

器件型号:CC3100BOOST
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLCC3100CC3200

工具/软件:TI-RTOS

H、我 n´t 使用 Tiva c 1294xl (EK-TM4C1294XL)将 senshub BoosterPack 连接到 exosite、但我无法使用 cc3100饱和入门示例、但我 不知道如何包括传感器、 我需要在不使用 exosite 的情况下将此数据发送到 Raspberry 上、我该怎么做?? 如果您能回答我的问题、非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您如何在 CC3100和 Raspberry Pi 之间进行通信? 您提到 Exosite、然后说您不想使用它。

    您可以查看 HTTP 服务器和 HTTP 客户端、并获取天气示例作为 CC3100 SDK 中的参考。

    您还可以移植 CC3200的现有 Exosite 示例。 请注意、此示例是由 Exosite 编写的、因此请联系他们以获取与示例相关的软件支持: github.com/.../CC3200CloudDemo

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,是的,我可以使用 senshub_IoT 示例,但我尝试使用 cc3100来实现它,我无法使用云外接,因为我在 Raspberry 中有一台服务器,我尝试将传感器的数据发送到该服务器,但我不能。 这就是我使用 exosite 保存数据并使用 Raspberry 提取数据的原因、但我不知道如何操作、您是否理解我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我尝试沿着这里的数据路径前进。 根据我的理解、您将在 CC3100上收集数据、将其发送到托管在云上的 Exosite 服务器、然后从 Exosite 服务器读取数据到 Raspberry Pi。 是这样吗?
    我看到的另一个选项是、您在其他地方托管服务器、但我不确定在哪里。 请告诉我您在 CC3100方面遇到的困难。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错、我有两个选项要做、但我不能这么做、此时我使用的选项是、Exosite 可以从 Tiva 1294xl 中的传感器接收数据、 但我无法通过 cc3100连接或发送数据、当我在 exosite 上有数据时、我尝试使用 Raspberry 提取数据、但我也无法这样做、请帮助我使用 PLC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请参阅下面我的签名中的博客。 有一个使用 Tiva Connected Launchpad + CC3100 BP + Exosite 的示例项目。 您可以从中学习。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我看到了你的示例。他的问题是我正在使用 Keil、但我不知道为什么目标、因为我添加了 Tiva 的所有路径和初始化文件、而且在 code composer 中、它也不起作用。 您能帮我解决这个问题吗?

    Thnaks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    有几个人已经使用 CCS 复制了我的项目。 但是、这是很久以前了。 我不确定是否可以将我的 CCS 工程导入到最新版本的 CCS。 您能否发布有关错误的更多详细信息? 在此处发布屏幕截图。 您也可以通过 PM 或电子邮件通知我。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试在 Keil 中进行编程、但某些库出现了错误、您能不能帮助我在 Keil 中编译程序、谢谢。

    在 CCS 中、它说一些定义字不存在、但路径和文件存在、但它不会让您对此有所了解。

    如果你能帮我解决问题,我会非常感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在接下来的几天内帮助您构建 CCS 项目。 您使用的是哪个 CCS 版本? 尝试使 Tiva Connected Launchpad 的 WLAN 站示例程序首先工作、以验证您的设置是否正常。 示例程序可在 CC3100 SDK 平台文件夹中找到。 这是我的博客文章。

    markelthinkslearnscreates.wordpress.com/.../

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、CSS 版本是7.0.0 (最后一个版本)、WLAN 站示例可以正常工作、但当我尝试编译代码时、它会给出该错误。

    谢谢您的回答。

    我将等待传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    接受我的朋友请求。 我将通过 TI E2E 私人消息服务为您提供帮助。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markle、您好!

    感谢您接受您朋友的请求。