This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 探针请求事件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584158/cc3100mod-cc3100mod-probe-request-event

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

是否有人可以就以下事项为我提供帮助:

CC3100MOD 何时发送探测请求? 在发生什么事件之后? 我知道探测器请求对用户来说是隐藏的,但我想了解哪些操作会触发新的探测器请求? 从迟滞状态唤醒、新的连接请求等... 时间。

谢谢您的帮助。

Ozan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozan、

    CC3100将在扫描 AP 时发送探测请求。 根据扫描策略集,当设备尝试自动连接到存储的配置文件时,或者当通过 sl_WlanConnect() API 尝试进行新的连接时,这可能会在断开连接时定期发生。

    此致、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的回答。

    我正在尝试将 PIC16F 系列微控制器与 CC3100MOD 配合使用。 我遇到许多问题、编译器和链接器错误、无法将 SimpleLink 驱动程序移植到 PIC。 我看到 SimpleLink 示例从 TI 编译器和开发工具中调整了许多定义、但我不使用 TI 开发工具。 此外、解释连接和 SimpleLink 的详细信息的来源非常有限。
    我的问题是,您是否有任何使用 CC3100MOD 的 PIC 资源? 是否有完整的项目或源代码? 我可以为我提供很多帮助。
    谢谢。

    Ozan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozan、

    没有将 PIC 与 CC3100MOD 搭配使用的示例、但 SimpleLink 主机驱动器设计为可移植到类似平台。 您需要重点关注的主要事项是-

    • 为您的平台创建"user.h"
    • 实现通信接口驱动程序
    • 必要时提供操作系统适配

    主机驱动程序的描述很好、其中显示 了 CC3100/CC3200用户指南附录 A 中的可移植层。 我建议从 CC3100 SDK 中的 template_user.h 开始、或参考 user.h 以获取我们提供示例的平台之一。  

    您还可以参阅位于(cc3100-sdk/docs/simplelink_api/programmer_guide.html)的 API 指南中列出的步骤。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozan、

    如果您有任何其他问题或打开新主题、请告诉我。

    谢谢、
    本·M