This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:WL1831MOD 中的 BLE 功能在系统引导时随机失败(hciconfig 和 hcitool 均失败)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582432/linux-wl1831mod-ble-function-in-wl1831mod-inits-failed-randomly-on-system-boot-hciconfig-and-hcitool-are-all-failed

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我们发现了 WL1831MOD 的问题、我们的团队使用该 BLE 函数在系统启动时随机失败。 如果失败,hciconfig 和 hcitool 将不会正常使用。

MOD 在平台 AM3558上运行、具有 Ubuntu 14.04内核3.14.43 (基于 SDK-1.00.00.03)。

在100次测试中有27次失败(自动重新引导100次)。   

我想问题是由 UIM、ldSiC (TTY 内核、TTY 驱动程序)引起的、但它是随机发生的、我想找出根本原因、即硬件/软件/固件问题、并尝试解决它。

请指导我如何解决此问题。

此致、
Jerry

从包含 BLE 信息的 dmesg 启动日志失败、如下所示:


[2017年3月17日14:19:14星期五]在物理 CPU 上启动 Linux 0x0
[2017年3月17日14:19:14星期五] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[2017
年3月17日14:19:14星期五] CPU:PIPT / VIPT 非数据混叠模式[2017年3月17:14:17日星期五] TI AM335x BeagleBone
[2017年3月17日14:19:14星期五] CMA:9点保留24 MIB
[2017年3月17日14:19:14星期五]内存策略:
节点0上的数据高速缓存写回[2017年3月17日14:19:14 ] CMA 页数:130816
[2017年3月17日14:19:14日星期五] FREE_ARGE_INIT_NOT_CMA: 节点0、pgdat c0874298、node_mem_map dfaee000
[2017年3月17日14:19:14星期五]正常区域:1024页用于 memmap
[2017年3月17日14:19:14星期五]正常区域:0页保留
[2017年3月17日星期五14:19:14
日]正常区域:130816页、LIFO 批处理:31:14:2017年星期五14:14:14:14:14:14 CPU 2017年3月14:14:14:14:14:14 所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[2017年3月17日14:19:14星期五] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
[2017年3月17日14:19:14星期五] pcpu-alloc:S0 r0 d32768 u32768 u32768 [2017年
3月17日14:19:14星期五] pcpu-alloc:[0] 0[2017年
3月17日星期五* 1日*区域内置移动性区1分区组。] 总页数:129792
[2017年3月17日14:19:14星期五]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext3等待
[536 Mar 17 14:19:14 2017] PID
哈希表条目:2048 (订单:1、8192字节)[2017年3月17日星期五下午14:19:14:14 ] 6、262144字节)
[2017年3月17日14:19:14星期五] inode 高速缓存散列表条目:32768 (订单:5、131072字节)
[2017年3月17日14:19:14星期五]内存:485120K/523264K 可用(5895K 内核代码、30init rwdata、2164K rodata、261K、233K、BSS 38144K 保留、0K HIGHMEM)
[2017年3月17日14:19:14星期五]虚拟内核内存布局:
[2017年3月17日14:19:14星期五] 矢量:0xff0000 - 0xff1000 (4KB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
[2017年3月17日星期五下午14:19:14] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
[2017年3月17日下午14:19:14星期五] .text:0xc0008000 - 0xc07e70c4 (8061 KB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] 初始化:0xc07e8000 - 0xc08296fc (262KB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] .data:0xc082A000 - 0xc0875ce0 (304KB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] .bss:0xc0875ce0 - 0xc08afda0 (233KB)
[2017年3月17日14:19:14星期五] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
[2017年3月17日14:19:14星期五] IRQ: 在0xfa200000 (修订版本5.0)处找到了一个 INTC、其中包含128个中断
[2017年3月17日14:19:14星期五]在1个活动控制器上总共有128个中断
[2017年3月17日14:19:14星期五] OMAP 时钟事件源:24000000 Hz 上的 timer2
[2017年3月17日14:19:14日星期五] sched_clock: 32位24MHz、分辨率41ns、每1789566969942ns 换行一次
[2017年3月17日14:19:14星期五] OMAP 时钟源:24000000 Hz [2017
年3月17日14:19:14星期五]控制台:彩色虚拟设备80x30
[2017年3月17日14:19:14星期五]警告: 您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'取代
[2017年3月17日14:19:14星期五]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]更新您的内核命令行。
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]校准延迟循环... 996.14 BogoMips (lpj=4980736)
[2017年3月17日14:19:14星期五] pid_max:默认值:32768最小值:301
[2017年3月17日14:19:14星期五]安全框架已初始化
[2017年3月17日14:19:14星期五]安装高速缓存哈
希表条目:1024 (订单:0、4096字节)[2017年3月17日星期五:14:1024点高速缓存条目:14:14:14:14 0、4096字节)
[2017年3月17日14:19:14星期五] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[2017年3月17日14:19:14星期五]为0x805c7420 - 0x805c7478设置静态标识映射
[2017年3月17日14:19:14星期五] devtmpfs:已初始化
[2017年3月17日星期五14:14:14] VFP 支持 v0.3 vfp:v0.3:v0.3 Mentor Implementor hw41体系结构3第30部分变体 c rev 3
[2017年3月17日14:19:14星期五] omap_hwmod:tptc0使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[2017年3月17日14:19:14星期五] omap_hwmod:tptc1使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[2017年3月17日14:19:14] omap_hwmod: tptc2使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[2017年3月17日14:19:14 ] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[2017年3月17日14:19:14 2017年5月14日] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[2017年

3月17日14:19:14:14周五]调节器虚拟:无参数[2017年3月17日14:14:14:14:14:14:14、14、14、14、14、14、14、14 原子相干分配的预分配256 KiB 池
[2017年3月17日14:19:14 ]空闲:使用调节器梯
[2017年3月17日14:19:14
2017年
3月17日14:14 2017年5月] SYSCON 44e10000.CONTROL_MODULE:regmap [mem 0x44e10000-0x44e107fMA:2017年3月17:14:14:14:14]已注册平台[FR4240000.14:14:14:14:14] 别名 fck 已存在
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]平台490000.EDMA:别名 fck 已存在
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]平台490000.EDMA:别名 fck 已存在
[2017年3月17日星期五14:19:14:14 ] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 0至31: GPIO
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[2017年3月17日14:19:14日星期五] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 32至63:GPIO
[2017年3月17日14:19:14星期五] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 64至95:
gpiochip [2017年3月17日星期五14:14_add] 器件上已注册 GPIO 96至127:GPIO
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]没有 ATAG?
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]生物:创建层块 0 [2017
年3月17日星期五14:19:14 ] EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE。0:TI EDMA 引擎驱动程序
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日星期五14:19:vcsd] 3300mV
[2017年3月17日14:19:14 2017年5月]、of_get_named_gpiod_flags 以状态0退出[2017
年3月17日14:19:14 2017年3月17
日星期五
] WLAN-en-电脑 控制器:1800mV [2017年3月17日14:19:14 2017年3月14日星期五] vgaarb:已加载[2017年3月17日14:19:14
日星期五] i2c-core:14:14:14:14 2017年4月14日星期五] 驱动程序[Palmas]使用传统恢复方法
[2017年3月17日14:19:14星期五] SCSI 子系统已初始化
[2017年3月17日14:19:14星期五]已加载 libata 版本3.00。
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[2017年3月17日
星期五14:19:14 ] omap_i2c 44e0b000:i2c: 无法找到节点/pinmux@

@44e10800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟探测器[2017年3月17日14:19:14星期五]平台44e0b000。idev:驱动程序 omap_ipc2000请求探测器延迟[2017
年3月17日2月14:19:14:14:14星期五] omap_i2c 4802a000.i2041:ipc14:ipc14:ipc14:i2c 对于节点 pin2c、i2041:ipc14:ipc14:ipn2c 驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] PTP 时钟支持已注册
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 0x400
[2017年3月17日星期五14:19:14 ]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[2017年3月17日14:19:14星期五]切换到时钟源 Timer1
[2017年3月17日14:19:14星期五] NET:注册协议系列2
[2017年3月17日14:19:14星期五] TCP 建立哈希表条目:4096 (订单:2、16384字节)
[2017年3月17日14:19:14条目] TCP 绑定表哈希表:4096 (订单:4096) 2、16384字节)
[2017年3月17日14:19:14星期五] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[2017年3月17日14:19:14星期五] TCP:Reno 注册
[2017年3月17日14:19:14星期五] UDP 哈希表条目:256 (订单:0、4096字节)
[2017年3月17日14:19:14:14星期五] UP-Lite 条目:256 (星期五) 0、4096字节)
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] NET:注册协议系列1
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] RPC:已注册 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[2017


年3月17日14:19:14星期五] PCI:CLS 0字节、默认值64 [2017年3月17日14:19:14星期五]硬件性能事件:启用 ARMv7 Cortex-A8 PMU 驱动程序、5个计数器可用[2017年3月17日14:19:14星期五] Futex 散列表条目:256 (订单:-1、3072字节)[2017年3月17日星期五 VFS 14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14 磁盘配额 dquot_6.5.2
[2017年3月17日14:19:14星期五] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (订单0、4096字节)
[2017年3月17日14:19:14星期五] NFS: 注册 id_resolver 密钥类型
[2017年3月17日14:19:14星期五]注册的密钥类型 id_resoler
[2017年3月17日14:19:14星期五]注册的密钥类型 id_legacy
[2017年3月17日14:19:14日星期五] jffs2:2.2版。 (NAND)(摘要)\xffffffc2\xffffffffa9\xffffffffa9 2001-2006 Red Hat, Inc.
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] msgmni 已设置为995
[2017年3月17日星期五14:19:14 ] NET: 已注册协议系列38
[2017年3月17日14:19:14 2017年5月14日
[2017年3月17日14:19:14日星期五]已注册 IO
调度程序的截止日期[2017年3月17日14:19:14
2017年5月]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)[2017年3月17日14:19:14 2017年5月14日] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142引脚、PA f9e10800大小568
[2017年3月17日14:19:14星期五]串行:8250/16550驱动程序、6个端口、启用 IRQ 共享
[2017年3月17日14:19:14星期五] of_get_named_gpio_flags:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]
的 GPIO 属性[2017年3月17日星期五:14:14]。44e09000.serial: MMIO 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 88、base_baud = 3000000)是8250
[2017

年3月17日14:19:15星期五]控制台[ttyS0]已启用[2017年3月17日14:19:15 2017年3月17日] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'2017 /ocp/serial@248015[2017年3月17:19]的 GPIOs 属性[2017年5月17:14_14_14_14_14_2000][FRL 48022000.serial: MMIO 0x48022000 (IRQ = 89、BASE_BAUD = 3000000)处的 ttyS1是8250
[2017年3月17日14:19:15日星期五] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@48024000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:19:15日星期五] 48024000.serial: MMIO 0x48024000 (IRQ = 90、BASE_BAUD = 3000000)上的 ttyS2是8250
[2017年3月17日14:19:15日星期五]的 gget_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a6000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:19:15日星期五] 481a6000.serial: MMIO 0x481a6000 (IRQ = 60、base_baud = 3000000)的 ttyS3是8250
[2017年3月17日14:19:15日星期五]的 gget_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a8000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日星期五14:19:15] 481a8000.serial: MMIO 0x481a8000 (IRQ = 61、base_baud = 3000000)的 ttyS4是8250
[2017年3月17日星期五14:19:15 ] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20
[2017年3月17日14:19:15星期五][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2017年3月17日14:19:15星期五]返修:已加载模块
[2017年3月17日14:19:15
星期五]:已加载模块[2017年3月17日14:19:15日星期五](stk):创建的 sysfs 条目
[2017年3月17日14:19:15日星期五](stk) DebugFS 条目创建
时间[2017年3月17日14:19:15星期五](HCI_TTY):Inside HCI_TTY_INIT
[2017年3月17日14:19:15星期五](HCI_TTY):分配的248、0
[2017年3月17日星期五14:19:15 2017年] mtdoops:MTD 器件(mtddev=name/number)必须提供
新的6个核心接口[2017年3月
14:15:15星期五] 注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[2017年3月17日14:19:15星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[2017年3月17日14:19:15星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[2017年3月17日14:19:15日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[2017年3月17日14:19:15日星期五] 注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[2017年3月17日14:19:15星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[2017年3月17日14:19:15星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[2017年3月17日14:19:15星期五] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[2017年3月14:19:15日星期五] EHCI PCI 平台驱动程序
[2017年3月17日14:19:15日星期五] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[2017年3月17日14:19:15日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[2017年3月17日14:19:15日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-storage
[2017年3月17日星期五14:19:15:15:moudv] PS/2鼠标设备适用于所有鼠标
[2017年3月17日14:19:15星期五] OMAP-RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:已注册44e3e000。RTC 为 rtc0
[2017年3月17日14:19:15星期五] i2c /dev 条目驱动程序
[2017年3月17日14:19:15日星期五]用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[2017

/ocp/mmc 年
3月17日14:19:15星期五] OMA_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒[2017年3月17日14:19:15@星期五]的 GET_NAMED_Gpio_FLAGS 以状态0 [2017年3月17日14:19:15日]的状态退出[2017年3月17日14:19:15日星期五]的 GET_NAMED_Gpio_FLAGS:无法解析[2017年3月17:00_FOUNT_FOUNT_FOUNS [2014:14_G]的[2014:19_G_GPOIN 无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的 GPIOs 属性
[2017年3月17日14:19:15星期五] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
@481d8000[0]的 GPIOs 属性[2017年3月17日星期五14:19:15
日星期五] of_get_named_gpio_flags[2014:/ocp/mmc gpio_g_gpio_flags[2010年3月14:14_gpio_g_gpio_g]属性:不能解析[2010年3月14:24_g_gpio_g_gp_gp_g 无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:19:15星期五] mmc1:未设置 BKOPS_EN 位
[2017年3月17日14:19:15星期五] mmc1:地址为0001的新高速 MMC 卡
[2017年3月17日14:19:15星期五] mmcblk0:
2017年3月14:19:15日 M15:0001:00:2017年 M15日 mmc1:0001 M52516分区1 4.00 MIB
[2017年3月17日14:19:15星期五] mmcblk0boot1:mmc1:0001 M52516分区2 4.00 MIB
[2017年

3月17日14:19:15星期五] mmcblk0:P1 p3 p4 [2017年3月17日14:19:15星期五] mmcblk0:14:14:15未知分区[2017年5月17日星期五:14:14:15日星期五] mmcblk1:17:14:17:17:15 未知分区表
[2017年3月17日14:19:15星期五]的状态为0
[2017年3月17日14:19:15星期五]的状态为0 [2017
年3月17日14:19:15 2017年星期五]的状态为0 [2017年3月17日14:19:15

日星期五]的状态为0的状态为[GET_NAME_NAME_NAME_GMOD_FLAGS 退出 状态0
[2017年3月17日14:19:15星期五]的状态为0
[2017年3月17日14:19:15星期五]的状态为0 [2017年3
月17日14:19:15日星期五
]的状态为0的状态为0的状态为0的状态退出[2014年3月17日14:19:15 2017年星期五]的状态为0的状态为0的状态为[2014年3月17日:14:14:19:14:15的状态为 OMAP_Gpio_FLAGS。 卡声明支持低于定义范围的电压
[2017年3月17日14:19:15星期五] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[2017年3月17日
14:19:15星期五] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2 [2017年3月17日14:19:15日] OMAP-sham 53100000.sham: OMAP 版本4.3的硬件加速器
[2017年3月17日14:19:15星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2017年3月17日14:19:15星期五] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2017年3月17日14:19:15星期五]平台44d00000。wkup_m3:驱动程序 wkup_requests 探针延迟
[2017年3月17:15:15:15日星期五] 使用 ARM/armv7
[2017年3月17日14:19:15星期五] TCP:立方注册
[2017年3月17日14:19:15星期五]初始化 XFRM 网络连接套接字
[2017年3月17日14:19:15星期五] NET:注册协议系列17
[2017年3月17日14:19:15日星期五] NET: 注册协议系列15
[2017年3月17日14:19:15星期五]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2017年3月17日14:19:15星期五] CPU CPU0:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 CPU0稳压器/voltdm:-f周五
[2017
年3月17日14:19:15星期五] CPU CPU0:00:rulator:2017:14:nipulator、CPU17:15、未就绪 驱动程序 cpufreq-CPU0请求探测器延迟
[2017年3月17日星期五下午14:19:15 ] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[2017年3月17日星期五14:19:15 ]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2017年3月17日14:19:15星期五]注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2017年3月17日14:19:15星期五]稳压器虚拟:禁用
[2017年3月17日14:19:15星期五] mmc2:排队未知 CIS tuple 0x91 (3个字节)
[2017年3月17日14:19:15日星期五]错误:"tfp410"已注册、正在中止...
[2017年3月17日14:19:15 ] mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[2017年3月17日14:19:15星期五] DCDC1:1350 mV
[2017年3月17日14:19:15星期五] VDD_MPU:925 <--> 1375 mV (2017
年3月17日14:19:15日星期五) VDD_CORE:925 1125mV 时>1151mV
[2017年3月17日14:19:15星期五] LDO1:1800mV
[2017年3月17日14:19:15星期五] LDO2:3300mV
[2017年3月17日14:19:15日星期五] LDO4
:3300mV
[2017年3月17日14:19:15日星期五] LDO4:3300mV [2017年3月17日14:19:19:15日星期五00p15:24] TPS65217 ID 0x6版本1.2
[2017年3月17日14:19:15星期五] omap_i2c 44e0b000。i2c:总线0版本0.11为400 kHz
[2017年3月17日14:19:15星期五] rtc-mcp7940 1-006F:480core:将 mcp7940注册为 RTC1
[2017年3月17:19:14:15
日星期五0:400kHz i2c:015] wkup_m3可供
使用[2017年3月17日星期五14:19:15 ] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中、并被视为实验。
[2017年3月17日星期五14:19:15 ] remoteproc 0:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[2017年3月17日14:19:15星期五]远程处理0:直接固件加载失败、错误-2
[2017

年3月17日14:19:15星期五]远程处理0:返回到用户助手[2017年3月17日14:19:15星期五] CPU CPU0:of_pm_voltdm_noelim_register:计算电压延迟失败[2017]15:14>1000 MDIO 15_2017]14:14_14_14>17:14_000[2017]14:14_6415_000[FR_2017]14:14_6415_6415_000 达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[2017年3月17日14:19:15星期五] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy mask FFFFFFFE
[2017年3月17日14:19:15星期五] libphy:4a101000.MDIO:探测
[2017年3月17日星期五14:19:19:15:100000] DaVinci_MDIO 驱动程序
[2017年3月17:170.17:1000004:170.17:170.17:000] 检测到的 MACID = 68:9e:19:87:12:B7
[2017年3月17日14:19:15星期五] RTC-mcp7940 1-006F:将系统时钟设置为2017-03-17 06:19:16 UTC (1489731556)
[2017年3月17日14:19:15星期五] ALSA 设备列表:
[2017年5月17日14:19:15日未找到声卡。
[2017年3月17日星期五14:19:15 ] EXT3-FS (mmcblk0p2):只读文件系统需要恢复
[2017年3月17日14:19:15星期五] EXT3-FS (mmcblk0p2):恢复期间将启用写入访问
[2017年3月17日星期五14:19:15日] journald 开始。 提交间隔5秒
[2017年3月17日星期五14:19:15 ] EXT3-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2017年3月17日星期五14:19:15 2017 ] EXT3-FS (mmcblk0p2):文件系统以有序数据模式安装
[2017年3月17日星期五14:19:15 ] VFS:只在设备上安装根(ext3:179)。
[2017年3月17日14:19:15星期五] devmpfs:已安装
[2017年3月17日14:19:15星期五]释放未使用的内核内存:260k (c07e8000 - c0829000)
[2017年3月17日14:19:16星期五]随机:初始化 urandom 读取55位熵可用
[2017年3月17日14:19:16]:2017年5星期五: Plymouth-upstart-bridge main process (844) terminated with status 1
[FRI 3 17 14:19:16 2017] init:Plymouth-upstart-bridge main process ended、respawning
[FRI 17 14:19:16 2017] init:Plymouth-upstart-bridge main process (854) terminated with status 1
[FRI Mar 17:14:19:16:FRI
:14:19] init process [FRI:14:19:19] 预读主进程(847)已终止、状态为5
[2017年3月17日14:19:16日]初始化:Plymouth—upstart-bridge 主进程(859)已终止、状态为1
[2017年3月17日14:19:16日星期五]初始化:Plymouth—upstart-bridge 主进程已结束、正在重新开始
[2017年3月17:19:
18:18日星期五] 非阻塞池已初始化
[2017年3月17日星期五14:19:18 ]远程进程0:启动 wkup_m3
[2017
年3
月17日星期五14:19:18 ]远程进程0:启动固件映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小154412 [2017年3月17日14:19:18 ] PM:CM3固件版本= 0x190 [2017年3:14:14] 远程处理器 wkup_m3现已启动
[2017年3月17日14:19:18星期五]蓝牙:内核版本2.18
[2017年3月17日14:19:19星期五] NET:注册协议系列31
[2017年3月17日14:19:19日星期五]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[2017年3月17日14:19:19日星期五]蓝牙: HCI 套接字层已初始化
[2017年3月17日14:19:19]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[2017年3月17日14:
19:197] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、1字节/写入
[2017年3月17日星期五14:19:19](STC):可写入: ChnL_id list empty :4[2017
年3月17日14:19:19](stk):st_Kim _start (stk):ldisch_install = 1
[2017年3月17日14:19:19] of _get_named_gpiod_flags: 无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的 GPIO 属性
[2017

年3月17日星期五14:19:19]未找到47401300.usb-phy 电源 VCC、使用虚拟稳压
器[2017年3月17日14:19:19]加载从 Linux 版本 R8.6_SP1-0-g4d167bf [2017年3月17:17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_0_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_17_ 无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:19:19星期五]使用虚拟稳压

器未找到47401b00.usb-phy 电源 VCC [2017
年3月17日14:19:19星期五] cfg80211:调用 CRDA 更新世界监管域[2017年3月17日14:19:19]的全球监管域[2017年3月17:19:17:19:2017年5月19日星期五:17:17:19] DFS 主区域:取消设置
[2017

年3月17日14:19:19] cfg80211:(start_freq - end_freq @@带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)[2017年3月17日14:19:19] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz、2472000 KHz、17N:242000KHz)[2017年3月19:17N:242000KHz (17N:24KHz:24KHz) (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[2017年3月17日14:19:19
星期五] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A) cfg80211:(2017年3月17:19:20000 KHz) (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[2017年3月17日
星期五14:19:19] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2017年3月17:00011:00 (000M) (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0 s)
[2017年3月17日
星期五14:19:19] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A) cfg80211:(2017年3月17:19] cfg80211 (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[2017
年3月17日星期五14:19:20 ] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)[3
月17:14:19:20 2017](stk)安装时间:14~19:ldrb) ConfigData=0xDE (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017



年3月17日14:19:20星期五] 2017年3月17日14:19:20星期五] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4 [2017年3月17日14:19:20星期五] musb-hdrc:28/31 max EP、16384/19:2017年3月17:14:20日] musb-hrub -hdrc:14:14:14:20:14:14:14:20 R8.6_SP1
[2017年3月17日星期五14:19:20 ] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017


年3月17日14:19:20日星期五] MHDRC RTL 版本2.0 [2017年3月17日14:19:20 2017年星期五] MUSB hdrc:设置 Fifo_mode 4 [2017年3月17日14:19:20 2017年星期五] MUSB hdrc:28/31 max EP、16384/14:174[2017 musb-hdrc.2.auto:年4:384]musdrb:17[2017年3月17日星期五 Musb-hdrc:14:19:20 MUSB HDRC 主机驱动
程序[2017年3月17日14:19:20日星期五] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
[2017年3
月17日14:19:20日星期五] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002 [2017年3月17日14:19:20日] USB USB1:新 USB 设备字符串: MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2017年3月17日14:19:20星期五] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动
程序[2017年3月17日14:19:20星期五] USB USB1:制造商:Linux 3.14.43 musb-hcd
[2017年3月17日14:19:20
星期五] USB USB1:SerialNumber 2017年3月17日:musb-hdrc.2.auto:1:14-020 找到 USB 集线器
[2017年3月17日14:19:20星期五]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[2017

年3月17日14:19:20星期五] EXT3-FS (mmcblk0p2):使用内部日志[2017年3月17日14:19:21星期五](stk):等待 ldisc 卸载时超时[2017年7:713](stk=7:21星期五) 正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[2017年3月17日14:19:21星期五]网络 eth0:找到 PHY:id:0x7c0f1
[2017年3月17日14:19:22星期五](stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:19:22星期五](stk):ldiscs_install = 0 (stk): 等待卸载 ldisc 的超时
[2017年3月17日14:19:23日星期五](stk):ldisc 安装= 1 (stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:19:24星期五](stk):ldisc 安装= 0 (stk):等待卸载 ldisc 的超时
[2017年3月17:19:ldisc 安装= ldisc Avahi-cups-reload 主进程(1677)以状态1终止
[2017年3月17日14:19:26] init:无法获取 startpar 桥实例:未知参数:实例
[2017年3月17日14:19:26日星期五](stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:19:26日星期五](stk):ldisc 安装= 0 (stk) 等待卸载 ldisc 的时间超时
[2017年3月17日14:19:27周五](stk):ldisc 安装= 1init:ISC-DHCP-服务器预启动过程(1762)终止状态为127
[2017年3月17日14:19:28周五](stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:19:28](stk_stk) 等待卸载 ldisc 的时间超时
[2017年3月17日14:19:29星期五](stk):ldisc 安装= 1 (stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:19:30星期五](stk):ldisc 安装= 0init:Plymouth-upstart-bridge 主进程结束,响应
时间:2017年3月17:19:31:31日星期五 等待卸载 ldisc 的时间超时
[2017年3月17日星期五14:19:31 ]蓝牙:ST_register 失败-22 


和引导日志以及 BLE 成功插入、如下所示:


[2017年3月17日14:15:23日星期五]在物理 CPU 上启动 Linux 0x0
[2017年3月17日14:15:23日星期五
] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d [2017
年3月17日14:15:23日星期五] CPU:PIPT / VIPT 非数据混叠模式[2017年3月17:23日、VIPT 指令缓存:17:2017年5:17:17:15:17:17:17:17:17:17 TI AM335x BeagleBone
[2017年3月17日14:15:23日星期五] CMA:9e000000保留24 MIB
[2017年3月17日14:15:23日星期五]内存策略:
节点0上的数据高速缓存写回[2017年3月17日14:15:23日星期五] CMA 页数:130816
[2017年3月17日14:15:23日星期五] FREE_ARGE_INIT_NOT_CMA: 节点0、pgdat c0874298、node_mem_map dfaee000
[2017年3月17日14:15:23日星期五]正常区域:用于 memmap 的1024页
[2017年3月17日14:15:23日星期五]正常区域:0页保留
[2017年3月17日星期五14:15:23
日]正常区域:130816页、LIFO 批处理:31:2017年星期五14:23:14:14:14:23 所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[2017年3月17日14:15:23日星期五] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
[2017年3月17日14:15:23日星期五] pcpu-alloc:S0 r0 d32768 u32768 [2017年
3月17日14:15:23日星期五] pcpu-alloc:[0] 0[2017年
3月17日14:15:23日星期五* 1区域内置移动性分区1分区组。] 总页数:129792
[2017年3月17日14:15:23日星期五]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext3等待
[536 Mar 17 14:15:23 2017] PID 哈
希表条目:2048 (订单:1、8192字节)[2009年3月17日星期五下午14:15:23、2017] 6、262144字节)
[2017年3月17日14:15:23日星期五] inode 高速缓存散列表条目:32768 (订单:5、131072字节)
[2017年3月17日14:15:23日星期五]内存:485120K/523264K 可用(5895K 内核代码、30init rwdata、2164K rodata、261K、233K、BSS 38144K 保留、0K HIGHMEM)
[2017年3月17日14:15:23日星期五]虚拟内核内存布局:
[2017年3月17日14:15:23日星期五] 矢量:0xff0000 - 0xff1000 (4KB)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[2017年3月17日下午15:23日星期五] vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
[2017年3月17日星期五下午4:15:23] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[2017年3月17日星期五14:15:23日] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] .text:0xc0008000 - 0xc07e70c4 (8061 KB)
[2017年3月17日14:15:23日星期五] 初始化:0xc07e8000 - 0xc08296fc (262KB)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] .data:0xc082a000 - 0xc0875ce0 (304KB)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] .bss:0xc0875ce0 - 0xc08afda0 (233KB)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 [2017年
3月17日星期五14:15:23 ] IRQ: 在0xfa200000 (修订版本5.0)找到一个 INTC、其中包含128个中断
[2017年3月17日14:15:23日星期五]在1个活动控制器上总共有128个中断
[2017年3月17日14:15:23日星期五] OMAP 时钟事件来源:时间2、24000000 Hz
[2017年3月17日14:15:23日星期五] sched_clock: 32位24MHz、分辨率41ns、每1789566969942ns 换行一次
[2017年3月17日14:15:23日星期五] OMAP 时钟源:24000000 Hz 的 Timer1
[2017年3月17日14:15:23日星期五]控制台:彩色虚拟设备80x30
[2017年3月17日14:15:23日星期五]警告: 您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'取代
[2017年3月17日14:15:23日星期五]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]更新您的内核命令行。
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]校准延迟循环... 996.14 BogoMips (lpj=4980736)
[2017年3月17日14:15:23星期五] pid_max:默认值:32768最小值:301
[2017年3月17日14:15:23星期五]安全框架已初始化
[2017年3月17日14:15:23日星期五]安装高速缓存哈
希表条目:1024 (订单:0、4096字节)[2017年3月17日星期五:23日 0、4096字节)
[2017年3月17日14:15:23日星期五] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[2017年3月17日14:15:23日星期五]为0x805c7420 - 0x805c7478设置静态标识映射
[2017年3月17日14:15:23日星期五] devtmpfs:已初始化
[2017年3月17日14:15:23日星期五 VFP 支持 v0.3:vfp:v0.3 Mentor 实施 hw41体系结构3第30部分变体 c 版本3
[2017年3月17日14:15:23日星期五] omap_hwmod:tptc0使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[2017年3月17日14:15:23日星期五] omap_hwmod:tptc1使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[2017年3月17日14:15:23日星期五] omap_hwmod: tptc2使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[2017年3月17日14:15:23日星期五] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[2017年3月17日14:15:23日星期五] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[2017年3月17日14:15:23

日星期五]调节器虚拟:无参数[2017年3月17日14:15:23日星期五]注册的 tma 协议家族[2017年3月17:15:23:23日] 原子相干分配的预分配256 KiB 池
[2017年3月17日14:15:23日星期五]空闲:使用调速器梯
[2017年3月17日14:15
:23 2017年
3月17日星期五] SYSCON 44e10000.CONTROL_MODULE:regmap [mem 0x44e10000-0x44e107mA-2017年3月17:23日星期五] SYSCON 44e10000.control_MODULE:1423:24000000:24e1007.24f24b]已注册平台[FR4b] 别名 fck 已存在
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]平台490000.EDMA:别名 fck 已存在
[2017年3月17日星期五14:15:23日]平台490000.EDMA:别名 fck 已存在
[2017年3月17日星期五14:15:23日] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 0至31: GPIO
[2017年3月17日14:15:23日星期五] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[2017年3月17日14:15:23日星期五] gpiochip_add:在器件上注册的 GPIO 32至63:gpiochip[2017
年3月17日14:15:23
日星期五] gpiochip_add:在器件上注册的 GPIO 64至95:gpiochip [2017年3月17日14:15:23] 器件上已注册 GPIO 96至127:GPIO
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]无 ATAG?
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]生物:创建层块 0 [2017
年3月17日星期五14:15:23 2017] EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE。0:TI EDMA 引擎驱动程序
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日星期五14:23:vcsd:v15:v] 3300mV
[2017年3月17日14:15:23日星期五] of_get_named_gpiod_flags 以状态0退出[2017
年3月17日14:15:23日星期五

] WLAN-en-regulator:1800mV [2017年3月17日14:15:23日星期五] vgaarb:已加载[2017年3月17日14:15:23
日星期五] iMe-core:驱动程序[2017年3月17:15:23日星期五]暂停使用旧方法[2017年3月17:23日< Pal2c:14 驱动程序[Palmas]使用传统恢复方法
[2017年3月17日星期五14:15:23日] SCSI 子系统已初始化
[2017年3月17日星期五14:15:23日]已加载 libata 版本3.00。
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[2017年3月17日
星期五14:15:23日] omap_i2c 44e0b000:i2c: 无法找到节点/pinmux@

@44e10800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟探测器[2017年3月17日14:15:23日星期五]平台44e0b000。idev:驱动程序 omap_ipc2000请求探测器延迟[2017
年3月17日2月14:15:23日星期五] omap_i2c 4802a000.i2017.i2c:ipc14:ipc14:ipc14:i2c pin2c、i2c、i24000_ipc14:ipc14:ipn2c、i2c 驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
[2017年3月17日星期五14:15:23、2017] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] PTP 时钟支持已注册
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 0x400
[2017年3月17日星期五14:15:23 ]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[2017年3月17日14:15:23星期五]切换到时钟源时间1
[2017年3月17日14:15:23星期五] NET:注册协议系列2
[2017年3月17日14:15:23星期五] TCP 建立的哈希表条目:4096 (订单:2、16384字节)
[2017年3月17日14:15:23条目] TCP 绑定表哈希表:4096 (订单:4096) 2、16384字节)
[2017年3月17日14:15:23日星期五] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[2017年3月17日14:15:23日星期五] TCP:Reno 注册
[2017年3月17日14:15:23日星期五] UDP 哈希表条目:256 (订单:0、4096字节)
[2017年3月17日14:15:23日星期五 UDP-Lite 条目:256 (星期五) 0、4096字节)
[2017年3月17日星期五14:15:23 2017] NET:注册协议系列1
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] RPC:已注册 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[2017


年3月17日14:15:23日星期五] PCI:CLS 0字节、默认值64 [2017年3月17日14:15:23日星期五]硬件性能事件:启用 ARMv7 Cortex-A8 PMU 驱动程序、5个计数器可用[2017年3月17日14:15:23日星期五] Futex 散列表条目:256 (订单:-1、3072字节)[2017年3月17日星期五 VFS:15:23:23] 磁盘配额 dquot_6.5.2
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (订单0、4096字节)
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] NFS: 注册 id_resolver 密钥类型
[2017年3月17日14:15:23日星期五]注册的密钥类型 id_resoler
[2017年3月17日14:15:23日星期五]注册的密钥类型 id_legacy
[2017年3月17日14:15:23日星期五] jffs2:2.2版。 (NAND)(摘要)\xffffffc2\xffffffffa9\xffffffffa9 2001-2006 Red Hat, Inc.
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] msgmni 已设置为995
[2017年3月17日星期五14:15:23 ] NET: 已注册协议系列38
[2017年3月17日14:15:23日星期五]已注册 IO 调度程序 noop
[2017年3月17日14:15:23日星期五]已注册 IO 调度程序最后期限
[2017年3月17日14:
15:23日星期五]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)[2017年3月17日14:15:23日星期五] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142引脚、PA f9e10800大小568
[2017年3月17日14:15:23日星期五]串行:8250/16550驱动程序、6个端口、启用 IRQ 共享
[2017年3月17日14:15:23日星期五] of_get_named_gpio_flags:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日星期五:23:23] 44e09000.serial:[2017年3月15日星期五:23] MMIO 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 88、base_baud = 3000000)是8250
[2017

年3月17日星期五14:15:24 ]控制台[ttyS0]已启用[2017年3月17日14:15:24 ] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'2017 /ocp/serial@248024'[2017年星期五14:24] 48022000.serial:的 GPIOs 属性。[2017年3月17:24 MMIO 0x48022000 (IRQ = 89、BASE_BAUD = 3000000)处的 ttyS1是8250
[2017年3月17日14:15:24日星期五] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@48024000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:15:24日星期五] 48024000.serial: MMIO 0x48024000 (IRQ = 90、BASE_BAUD = 3000000)上的 ttyS2是8250
[2017年3月17日14:15:24日星期五]的 gget_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a6000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:15:24日星期五] 481a6000.serial: MMIO 0x481a6000 (IRQ = 60、base_baud = 3000000)的 ttyS3是8250
[2017年3月17日14:15:24日星期五]的 gget_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a8000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日星期五:15:24] 481a8000.serial: MMIO 0x481a8000 (IRQ = 61、base_baud = 3000000)的 ttyS4是8250
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20
[2017年3月17日14:15:24星期五][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2017年3月17日14:15:24星期五]返修:已加载模块
[2017年3月17日14:15:24日
星期五]:已加载模块[2017年3月17日14:15:24日星期五](stk):创建的 sysfs 条目
[2017年3月17日14:15:24:24](stk:2017年 DebugFS 条目创建
时间[2017年3月17日14:15:24星期五](HCI_TTY):Inside HCI_TTY_INIT
[2017年3月17日14:15:24星期五](HCI_TTY):分配的248、0
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] mtdoops:MTD 器件(mtddev=name/number)必须提供
新的6个核心接口[2017
年3月14:14:15:14:14:14:14:14:14:14:14:15星期五] 注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[2017年3月17日14:15:24日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[2017年3月17日14:15:24日星期五] usbcore:
注册的新接口驱动程序 smsc95xx [2017年3
月17日14:15:24日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080 [2017年3月17日14:24日星期五] 注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[2017年3月17日14:15:24日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[2017年3月17日14:15:24星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[2017年3月17日14:15:24日星期五] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[2017年3月17日星期五:14:24:2017年3月14:24日星期五] EHCI PCI 平台驱动程序
[2017年3月17日14:15:24星期五] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[2017年3月17日14:15:24星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[2017年3月17日14:15:24日星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-storage
[2017年3月17日14:15:24日星期五] moudev: PS/2鼠标设备适用于所有鼠标
[2017年3月17日14:15:24星期五] OMAP-RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:已注册44e3e000。RTC 为 rtc0
[2017

年3月17日14:15:24星期五] 44e3e000。RTC:已运行[2017年3月17日星期五] i2c /开发驱动程序2017年3月14:24:24:24达拉斯有线协议条目。
[2017

/ocp/mmc 年
3月17日14:15:24星期五] OMA_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒[2017年3月17日14:15:24@星期五]的 GET_NAMED_Gpio_FLAGS 以状态0 [2017年3月17日14:15:24日]的状态退出[2017年3月17日14:15:24日星期五]的 GET_NAMED_Gpio_FLAGS:无法解析[2017年3月17:00_FOUNT_FOUNT_FOUNS:24][2014:24]的[2014:24] 无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的 GPIOs 属性
[2017年3月17日14:15:24星期五] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@
@481d8000[0]的 GPIOs 属性[2017年3月17日星期五14:15:24
星期五] of_get_named_gpio_flags[2014:/ocp/mmc gpio_g]属性:无法解析[2010年3月14:24_gpio_flags_24_gpio_g_gpio_flags[2010年3月14:24_g_gp_gpio] 无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:15:24星期五] mmc1:未设置 BKOPS_EN 位
[2017年3月17日14:15:24星期五] mmc1:地址为0001的新高速 MMC 卡
[2017
年3月17日14:15:24星期五] mmcblk0:2017年5:14:14:24] mmc17:2017年5:14:00:14:14:14:00 mblmc14:00 mblmc17:2017年5:00 mc14:00 mmc1:0001 M52516分区1 4.00 MIB
[2017年3月17日14:15:24星期五] mmcblk0boot1:mmc1:0001 M52516分区2 4.00 MIB
[2017年

3月17日14:15:24星期五] mmcblk0:P1 p3 p3 p4 [2017年3月17日14:15:24] mmcblk1:2017年5月14:14:24星期五 未知分区表
[2017年3月17日14:15:24星期五]的状态为0
[2017年3月17日14:15:24星期五]的状态为0 [2017
年3月17日14:15:24日星期五]的状态为0 [2017年3月17日14:15:24日星期五]的状态为0
的状态为[2017年
3月17:14:15:24日星期五]的状态为 GET_NAMED_NAMED_FLAGS 退出 状态为0
[2017年3月17日14:15:24星期五]的状态为0
[2017年3月17日14:15:24星期五]的状态为0 [2017年3
月17日14:15:24日星期五]的状态为0
的状态为0的状态为0 [GET_NAMED_Gpio_FLAGS 退出[2017年3月17日14:15:24日星期五]的状态为0 [mmc_gpio_g_flags]的状态为0[2014年3月14:24_mm_mm_mm_mc_mc 卡声明支持低于定义范围的电压
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[2017年3月17日
星期五14:15:24 ] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2 [2017年3月17日14:15:24 ] OMAP-sham 53100000.sham: OMAP 版本4.3的硬件加速器
[2017年3月17日14:15:24星期五] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2017年3月17日14:15:24星期五] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2017年3月17日14:15:24星期五]平台44d00000。wkup_m3:驱动程序 wkup_requests 探针延迟
[2017年3月17:14:24:星期五] 使用 ARM/armv7
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] TCP:立方注册
[2017年3月17日星期五14:15:24 ]初始化 XFRM 网络链路套接字
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] NET:注册协议系列17
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] NET: 注册协议系列15
[2017年3月17日14:15:24星期五]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2017年3月17日14:15:24星期五] CPU CPU0:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 CPU0稳压器/voltdm:-f周五
[2017
年3月17日14:15:24] CPU CPU0:rock:rectifier、2017年3月14:24] 驱动程序 cpufreq-CPU0请求探测器延迟
[2017年3月17日星期五下午14:15:24 ] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[2017年3月17日星期五14:15:24 ]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2017年3月17日星期五14:15:24 ]注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2017年3月17日星期五14:15:24 ]稳压器虚拟:禁用
[2017年3月17日星期五14:15:24 ]错误:驱动程序'tfp410'已注册、正在中止...
[2017年3月17日


星期五14:15:24 ] mmc2:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)[2017年3月17日星期五14:15:24 ] mmc2:地址0001的新高速 SDIO 卡[2017年3月17日14:15:24 2017年星期五] DCDC1:1350 mV [2017年3月17日14:15:24日] VDD_MPU <- 925 在电压为1325(2000)时大于1375mV
[2017年3月17日14:15:24星期五] VDD_CORE:在电压为1125mV 时为925<--> 1150mV
[2017年3月17日14:15:24

星期五] LDO1:在电压为1800mV [2017年3月17日14:15:24日] LDO3:3300mV: 1800 mV
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] LDO4:3300 mV
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0x6版本1.2
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] omap_icp44e0b000。i2c:总线0
3月0.11、400 kHz [RTC 版本1:2017年5月17日星期五:0040:RTC:7640:14:14:14:14:24:FRC 内核 已将 mcp7940注册为 RTC1
[2017年3月17日14:15:24星期五] omap_i2c 4802a000。i2c:总线1版本0.11、频率为400kHz
[2017年3月17日14:15:24星期五] remoteproc0:wproc_m3可用
[2017年3月17日14:15:24日星期五] remoteproc 0:注意:仍在试验中、并且远程处理仍在进行中。
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] remoteproc 0:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
[2017年3月17日14:15:24星期五]远程固件加载0:直接固件加载失败、出现错误-2
[2017

年3月17日14:15:24星期五]远程固件0:返回用户帮助程序[2017年3月17日14:15:24 ] CPU CPU0:of_pm_voltdm_noelim_register:计算电压延迟失败[2017]15:14>1000 MDIO 15_2017]14:14_14_6415_000[FR_2017]14:14_6415_6415_000[FR_24>17_2017]14 达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[2017年3月17日14:15:24星期五] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy mask FFFFFFFE
[2017年3月17日14:15:24星期五] libphy:4a101000.MDIO:probed
[2017年3月17日星期五14:15:15:24:24] DaVinci_MDIO 驱动程序[2017
年3月17:40a.mcan10:24] 检测到的 MACID = 68:9e:19:87:12:B7
[2017年3月17日14:15:24星期五] RTC-mcp7940 1-006F:将系统时钟设置为2017-03-17 06:15:25 UTC (1489731325)
[2017年3月17日14:15:24星期五] ALSA 设备列表:
[2017年5月17日14:15:24]未找到声卡。
[2017年3月17日星期五14:15:24 ]新闻发布开始。 提交间隔5秒
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] EXT3-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式
[2017年3月17日星期五14:15:24 ] VFS:已安装根(ext3文件系统)在设备179:2上只读。
[2017年3月17日14:15:24星期五] devmpfs:已安装
[2017年3月17日14:15:24星期五]释放未使用的内核内存:260k (c07e8000 - c0829000)
[2017年3月17日14:15:25星期五]随机:初始化 urandom 读取49位熵可用
[2017年3月17日14:15:25]:2017年5月17日星期五: Plymouth-upstart-bridge main process (844) terminated with status 1
[FRI 3 17 14:15:25 2017] init:Plymouth-upstart-bridge main process ended、respawning
[FRI 17 14:15:25 2017] init:Plymouth-upstart-bridge main process (854) terminated with status 1
[FRI Mar 17:15:15:15:25 2017 FRI
:15:15:15:25、FRI:15:15:25) initing main process terminated with status 1 [FRI:15:15:15:15:15:15:15:15:15 预读主进程(847)已终止、状态为5
[2017年3月17日14:15:25 ]初始化:Plymouth—upstart-bridge 主进程(859)已终止、状态为1
[2017年3月17日14:15:25日]初始化:Plymouth—upstart-bridge 主进程已结束、正在重新开始
[2017年3月17:15:27
:2017年3月17日星期五]初始化[2017年3月14:14:15:27:20:14:20日] 加电 wkup_m3
[2017年3月17日14:15:27星期五] remoteproc0:启动 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小154412
[2017年3月17日14:15:27星期五] PM:CM3固件版本= 0x190
[2017年3月17日14:15:27日星期五]远程处理器 wkup_17:
17:2017年5月27日星期五] Core 版本2.18
[2017年3月17日星期五14:15:27 2017 ] NET:注册协议系列31
[2017年3月17日星期五14:15:27 2017 ]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[2017年3月17日星期五14:15:27 2017 ]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[2017年3月17日星期五14:15:27日]蓝牙: L2CAP 套接字层已初始化
[2017年3月17日14:15:27星期五]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[2017

年3月17日14:15:27星期五] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写[2017年3月17日14:15:27星期五](STC):chnL_id 列表为空:4 [FRI 17:14:27 (stk:15:27) ST_Kim_start (stk):ldisd_install = 1
[2017年3月17日星期五14:15:28 2017]随机:非阻塞池初始化
[2017年3月17日星期五14:15:28 2017] of_get_named_gpiod_flags: 无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的 GPIO 属性
[2017

年3月17日星期五14:15:28 2017 ]未找到47401300.usb-phy 电源 VCC、使用虚拟稳压
器[2017年3月17日14:15:28 2017年3月17日星期五]加载从 Linux 版本 R8.6_SP1-0-g4d167bf 回移植的模块[2017年3月17:rgd7:rg3:rg28:rgd7:rgd7:rg14:rgd1:rg14:rgd1:rg14:rg1:rg14:rg1:rg3 无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的 GPIO 属性
[2017年3月17日14:15:28日星期五] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压

器[2017
年3月17日14:15:28日星期五] cfg80211:调用 CRDA 更新世界监管域[2017年3月17日14:15:28:2017年星期五] DFS 主区域:取消设置
[2017

年3月17日14:15:28日星期五] cfg80211:(start_freq - end_freq @@带宽)、(max_tantain_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)[2017年3月17日14:15:28日星期五] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz、2472000 KN:2472000 KHz)(2017年3月17:242000N:2420N:2420N:2420N:2420N:400Hz、2420N:2420N:2420N: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[2017年3月17日
14:15:28星期五] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A) cfg80211:(2017年3月17:28:00 (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[2017年3月17日
星期五14:15:28 ] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2017年3月17:20 MHz) (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0 s)
[2017年3月17日
星期五14:15:28 ] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A) cfg80211:(2017年3月17:28:cfg80211 (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[2017
年3月17日星期五14:15:28 ] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)[3
月17:14:15:29 2017年5月](stk)安装时间:r17:rmusrb = 0452[14:rb] ConfigData=0xDE (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017


年3月17日14:15:29日星期五] MHDRC RTL 版本2.0 [2017年3月17日14:15:29星期五] MUSB 代码:设置 Fifo_mode 4 [2017年3月17日星期五14:15:29 MI] MUSB 代码:28/31 max EP、16384=15、MUSBI-UDIO、16代码:17:17 MUSBIN=14:15 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017


年3月17日14:15:29日星期五] 3月 b - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0 [2017年3月17日14:15:29星期五] musb - hdrc:设置 fifo_mode 4 [2017年3月17日星期五14:15:29 2017年] musb - hdrc:28/31最大 EP、16384~14:1629] musb 存储器 musb-hdrc.2.auto:[2017年3月17:14~14:384~14:29 MUSB HDRC 主机驱动
程序[2017年3月17日14:15:29日星期五] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
[2017年3
月17日14:15:29日星期五] USB USB1:找到新 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002 [2017年3月17日14:15:29日] USB USB1:新 USB 设备字符串: MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2017年3月17日14:15:29星期五] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动
程序[2017年3月17日14:15:29星期五] USB USB1:制造商:Linux 3.14.43 musb-hcd
[2017年3月17日14:15:29

日星期五] USB USB1:2017年3月17日星期五:14:15:29日星期五]串行闪存驱动程序[2017年3月17日:17:29日:musb-hdrc.2.auto:14:29日14:14:29日星期五] R8.6_SP1
[2017年3月17日14:15:29星期五]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[2017年3月17日14:15
:29星期五]检测到1个端口[2017

年3月17日14:15:29日星期五] EXT3-FS (mmcblk0p2):使用内部日志[2017年3月17日14:15:30:30星期五](2017年3月14:30:0:t1:t1) 等待卸载 ldisc 的时间超时
[2017年3月17日14:15:30星期五](stk):ldisch_install =1<6>[7.154755] net eth0:Phy found:id:0x7c0f1
[2017年3月17日14:15:31日星期五](stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:15:31:stk] 等待卸载 ldisc 的超时
[2017年3月17日14:15:32 2017周五](stk):ldisc 安装= 1(stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日14:15:33周五](stk):ldisc 安装= 0 (stk):等待卸载 ldisc
的超时[2017年3月17日:15:33](stk):ldisc 安装:ldisc Avahi-cups-reload 主进程(1678)已终止,状态为1
[2017年3月17日星期五14:15:35] init:无法获取 startpar-bridge 实例:未知参数:实例
[2017年3月17日星期五14:15:35 2017年](stk):ldisc 安装超时
[2017年3月17日星期五14:15:35 2017年](stk):ldisc 安装= 0 (stk) 等待卸载 ldisc 的超时
时间[2017年3月17日星期五14:15:36 ](stk):ldisc_install = 1 (STC): ST_TTY_OPEN
[2017年3月17日14:15:36星期五](stk):已安装线规(stk):TIInit_11.8.32.bts
[2017年3月17日14:15:36星期五](stk):更改固件中的远程波特率命令(stk):跳过更改远程波特率的等待事件
[2017年3月17日14:15:36星期五 STTTY_CLOSE:2017 Isc-dhcp-server pre-start process (1762) terminated with status 127
[FRI 3 17 14:15:37 2017](stk):响应超时/在固件下载过程中发出信号
[FRI 17 14:15:37 2017](stk):下载固件失败(stk):ldis传动 器安装=0
[FRI 17 14:15:38 2017](stk): 等待卸载 ldisc 时超时(stk):ldisc_install = 1
[2017年3月17日星期五14:15:38 ](STC): ST_TTY_OPEN (STK):已安装线路规则
[2017年3月17日14:15:38星期五](STK):TIInit_11.8.32.bts (STK):更改固件中的远程波特率命令
[2017年3月17日星期五14:15:38 ](STK):跳过更改远程波特率的等待事件<6>[16.538166](
ST_C:ST_17_C:添加至 ST_C 通道:ST_17_C:ST_C:ST_17_C:ST_C:ST_C:ST_17_C:ST_C:ST_C:ST_C: ID 2
[2017年3月17日14:15:39星期五](STC):Add_Channel_TO_table:ID 3
[2017年3月17日14:15:40星期五] init:Plymouth - upstart-bridge 主进程结束、重新开始
[2017年3月17日星期五14:15:41 ](STC):从 STC 表中

删除_CHANNEL_2017年3:14_41 [STC:2017年3:FR_41:ST_41:STC:从 ST_REQ:STC:ST_4_REQ:ST_REWIT_REWIT_14_REQ:ST_14_14_REQ:ST_14_RE ID 4
[2017年3月17日星期五14:15:41 2017](STC):所有 chnL_ID 未注册
[2017

年3月17日14:15:41星期五](stk)星期五 ldisch_install = 0 (STC):ST_close [2017年3月17日星期五14:16:34 ](STC):ChnL_id list empty:4 (stk_close:17 (stk_stk_stk_stk_stc)[2017年3月17日星期五:14_stk_stk_stk_stk_stk_start:16:34 ST_TTY_OPEN
[2017年3月17日14:16:34星期五](stk):已安装线路管制(stk):TIInit_11.8.32.bts
[2017年3月17日14:16:34星期五](stk):更改固件中的远程波特率命令(stk):跳过更改远程波特率的等待事件
[2017年3月17日14:16:34:C:
2017年4:星期五)[ST_C:ST_34_C:添加至 ST_C:ST_CHANNEL ID 2
[2017年3月17日星期五14:16:34 ](STC):Add_Channel_TO_table:ID 3 

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

现在、我 添加了具有故障的引导消息

从 Ubuntu@Ubuntu 广播消息
(/dev/ttyS0) 0:35...

系统现在将停止重新引导!
Root@Ubuntu:/home/ubuntu 等待状态停止/等待
/sys/./devices/kim/install
中找到的 UIM SYSFS 节点停止 UIM-sysfs 守护程序[105.032642](STC):2未注册(STC):3未未注册
[105.038509](STC):4未未注册。
/etc/init.d/rc:第121行:/etc/rc6.d/K09apache2:权限被拒绝
*停止 rsync 守护进程 rsync [确定]
/etc/init.d/rc:第121行:/etc/rc6.d/K20udhcpd:拒绝权限
逻辑未运行
检测旧脚本 PID 文件、停止脚本并删除。
正在停止服务¡K
服务已停止
重新启动 btweb
YAC:信息:命令=重新启动

http:错误:连接错误:HTTPConnectionPool (host='127.0.1'、port=6010):已超过 URL 的最大重试次数:/api/v1/std/restart (由 NewConnectionError ('引起) :无法建立新连接:[errno 111] Connection Refused’(连接被拒绝)))
btweb 已重新启动
*要求所有剩余进程终止... [确定]
*所有进程都在1秒内结束... [ OK ]
rpcbind:rpcbind 终止于信号。 使用"rpcbind -w"重新启动
*正在取消激活 swap... [确定]
*现在将重新启动
[112.041099] musb-dsp 47401c00.usb: OTG:USB_OTG_unregister_hcd:未注册到 OTG 内核的器件
[112.070954]重新启动:重新启动系统

U-Boot SPL 2014.07 (2017年1月06日- 13:11:45)
读取 args
spl_load_image_fat_os: 读取映像 args 时出错、错误--1
读取 u-boot.img
读取 u-boot.img


U-Boot 2014.07 (2017年1月06日- 13:11:45)

I2C:就绪
DRAM:512 MIB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1
卡未响应电压选择!
**设备 MMC 0 **
使用默认环境

网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
cpsw、USB_ether
按 q 键以停止自动引导:0
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
切换到分区#0,好
的 mmc1 (第0部分)是
当前在设备1上找到的设备 SD/MMC
,读取 uEnv.txt
1127字节在5ms (219.7 KiB/s)
内从 uEnv.txt 加载的环境
从 MMC 导入环境...
正在运行 envcmd ...
IPCS-3.0.DTB 发现
在21ms (1.5 MIB/s)
内读取32535字节加载 IPCS-3.0.DTB
zImage-IPC-3.0找到
在257ms (16.2 MIB/s)内读取的4373976字节
加载的 zImage-IPCS-3.0
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x42bdd8 ]
###展开的设备树 bobat 88000000
使用0x88000000的 FDT bobb 启动
正在将设备树加载到8fff5000、end 8fff16... 确定

启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
[0.000000] Linux 版本3.14.43 (XXXXXX)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crossstep-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#6 Mon Jan 9 14:06:55 CST 2017
[0.82] CPU 版本[ARcr 1072](CPU 版本
:v32.7cr) PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone
[0.000000] CMA:9e000000 [0.000000]保留24 MIB
内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:129792
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 root ro rootfstype=ext3 rootwait
[0.000000] PID

缓存表条目:2048 (顺序:1、8192字节)[0.000000]条目缓存散列表条目:65000000 (顺序:6、262144字节)[0.5300]
内存条目:1068字节(顺序:32768字节) 485120K/523264K 可用(5895K 内核代码、303K rwdata、2164K rodata、261K 初始化、232K BSS、 38144K 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
[0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0xc000000 (488MB)
[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc07e70c4 (8061 KB)
[0.000000] init:0xc07e8000 - 0xc08296fc (262 KB)
[0.000000] .data:0xc082a000 - 0xc0875ce0 (304KB)
[0.000000] .bss:0xc0875ce0 - 0xc08afda0 (233KB)
[0.0000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
[0.0000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)上找到 INTC、具有128个中断
[0.000000]在1个活动控制器上总共有128个中断
[0.000000] OMAP 事件源:在240000Hz 时钟[0.000000]上
有128个中断 32位24MHz、分辨率41ns、每178956969942ns
[ 0.000027]进行换行 OMAP 时钟源:24000000 Hz
[ 0.000254]控制台:彩色虚拟设备80x30
[ 0.000274]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'
[ 0.000280]取代,这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000284]更新您的内核命令行。
[0.000303]校准延迟环路... 996.14 BogoMips (lpj=4980736)
[0.089553] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.089635]安全框架已初始
化[0.089682]安装高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.089691]安装点高速缓存
一致性哈希表:1024 (顺序:0:4096字节、CPU 写入测试)[0.09289字节 OK
[0.095619]为0x805c7420 - 0x805c7478
[0.096426] devtmpfs 设置静态标识图:已初始
化[0.097931] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分变体 C 版本3
[0.103584] OMAP-hwmod:tptc0使用 EDMA_hw1048]
的断开数据[0.3648] tptc1使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.103706] omap_hwmod:tptc2使用 EDMA
中断开的 dt 数据[0.107628] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.162184] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.163046]稳压器虚拟:无
注册的0.165065] dma 协议[0.1665]
原子相干分配的预分配256 KiB 池
[0.168806]空闲:使用调节器梯
[0.168818]空闲:使用调节器菜单
[0.173966] SYSCON 44e10000.CONTROL_MODULE:regmap [mem 0x44e10000-0x44e107fb]已注册
[0.175160]平台490000.MA.000000 ED495MA]别名[0.179000000
:ED49000000 ED495MA]平台[已存在 IDesK 平台[0.170000.0000.000000:EDMA]
别名卡已存在
[0.176115] OMAP GPIO 硬件版本0.1[0.187730]
没有 ATAG?
[0.187749]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.208990] bio:创建层块 0
[0.222058] EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE .0:TI EDMA 引擎驱动程序
[0.222907] vmmcsd_fixed:3300mV
[0.22359] WLAN-en-regulator:1800mV
[0.2252c] vgaarb:loaded
[0.226290] immsd-core:driver [0.2263289]使用传统方法挂起<0.328]
驱动程序[Palmas]使用传统恢复方法
[0.226915] SCSI 子系统已初始化
[0.228132] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.2282828282828281] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
器[0.228424] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.229416] omap_i2c 44e0b000: 无法找到节点/pinmux@

@44e10800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟探测器[0.229439]平台44e0b000。i2c:驱动程序
请求探测器延迟[0.229462] OMAP_i4802a.iPPS:无法找到节点/pinux800_ipc.pin2c 的 pin2c 驱动程序驱动程序驱动程序延迟[0.29432] pinu284_ipc.inu284_ipc.inu_ipc.inu284_ipc.inu284_iplds:pinu284_ip_ipc.inu284_ip_ipc.pinu284_iplds:pin2pinu_ip_ip
1寄存
式[0.229842] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
[0.229952] PTP 时钟支持已注册
[0.231547] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.232438] Advanced Linux Sound Architecture Driver initialized.
[0.233790]切换到时钟源 Timer1[0.24951]
NET:注册协议系列2[0.250264]
TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.250307] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.2500345] TCP:配置哈希表(建立了哈希表)[0.2504096402]
Reno 注册
的[0.2500421] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.2500435] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.250589] NET:注册的协议系列1
[0.250928] RPC:注册的命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.250938] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.250943] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.25094] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.251882]硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A8 PMU 驱动程序启用、5个可用计数
器[0.254254] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.392110] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
[0.392171] Dquot-cache 散列表:1024字节(
NFS 顺序:0.397字节)[0.4096 注册 id_resolver 密钥类型
[0.392682]注册的密钥类型 id_resolver 注册
[0.392689]注册的密钥类型 id_legacy
[0.392721] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要){U+00A9}2001-2006 Red Hat、Inc.
[ 0.392867] msgmni 已设置为995
[ 0.394429] NET:注册协议系列38
[ 0.394469]已注册 IO 调度程序 noop
[ 0.394475]已注册的 IO 调度程序截止时间
[ 0.394492]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[ 0.395955] pinc359-single f44e10800.pinmux:142个引脚、串
行大小为0.956] 8250/16550驱动程序、6个端口、启用 IRQ 共享
[0.403623] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 88、base_baud = 3000000)是启用的8250
[ 1.048837]控制台[ttyS0]
[1.053302] 48022000.serial: tmio 0x48022000处的 ttyS1 (IRQ = 89、base_baud = 15063]
是启用的[1.053302] 48024000.serial: 150632] baud [1.053302] ttyS1] MMIO 0x48024000 (IRQ = 90、base_baud = 3000000)上的 ttyS2是 MIO
481a6000.serial: 0x481a6000 (IRQ = 60、base_baud = 3000000)上的8250 [
1.082121] 481a8000.serial: tmio 0x481a8000 (IRQ = 60、base_baud = 3000000)上的 ttyS4是8250 [ 1.082121] r092100baud (r= 1.48100kng_r.a
) OMAP 随机数生成器版本。 20
[1.099317][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.112492]




248:已加载模块[1.120091]循环:已加载模块[1.123512](stk):已创建的 sysfs 条目[1.127tty](stk):已创建的 debugfs 条目[1.131867](HCI_tty):内部 HCI_tty_tty [1.136527](tty_tty_tty:已分配
)[1.136524](tty_tty_tty:1. 必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.153479] usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
[1.159128] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[1.165412] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[1.171445] usbcore:注册的新接口驱动程序 a171794] usbcore

:注册的新接口驱动程序[1.7345] usbcore 1.7345:注册的新接口:注册的新接口驱动程序 usbcore 1.7345] usb165] usbcore 已注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[1.189231] usbcore:已注册的新接口驱动程序 zaurus
[1.195028] usbcore:已注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[1.201164] EHCI_haurus:USB 2.0 '增强型'主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.207752] EHCI-PCI:EHCI 平台
[1.212385] EHCI 主机控制器 b64] OMAP-OMAP-NE-OMAP-bcore
已注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[1.23947] usbcore:已注册的新接口驱动程序 USB-storage
[1.230873] mousedev:所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备
[1.238817] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:已注册44e3e000.RTC 为 rtc0
[1.246011] 44e3e.rtc: 已运行
用于
单线制达拉斯网络协议的[ 1.250696] i2c /dev/entries 驱动程序[ 1.254373]驱动程序。
[1.261634] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[1.387981] mmc1:未设置 BKOPS_EN 位
[1.396671] mmc1:地址为0001
的新高速 MMC 卡[1.402616] mmcblk0:mmc1:0001 M52516 Gi431 mbl1
:1.401mc1 mb:1.001mc1 mc1 mb 分区[1.4014001mb:1.401mc1 mb:1.401mc1 mc1 mb:1.001mc1 mc1 mb:
mmc1:0001 M52516分区2 4.00 mib
[ 1.420677] mmcblk0:P1 p2 p4
[1.427347] mmcblk0boot1:未知分区表
[1.434451] mmcblk0boot0:未知分区表
[1.469018] omap_hmc 4781000.mmc:未知分区表[1.434451] mmcble37641]:
未知的 CPU 数以支持
以下的 OMAP-3004[1.469018] CPU 活动[1.469018] OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[1.490786] OMAP-SHIM 53100000.SHAMM:OMAP 版本4.3
[1.497936]上的硬件加速器:注册的新接口驱动程序 usbhid
[1.503545] usbhid:USB HID 内核驱动
程序[1.507672]平台44d00000 wkup_TCP:使用1.528m3驱动
程序的 v72[1.52m3驱动程序:wkup_tcp:v72]使用1.1 armbkup_probe 请求
已注册的立方
[1.526201]正在初始化 XFRM 网络链路插座
[1.530519] NET:已注册协议系列17
[1.535094] NET:已注册协议系列15
[1.539684]注册的 Key_TYPE DNS_旋 变传感器
[1.544679] CPU CPU0:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 CPU0稳压器/volt34m] CPU
:1.554m] CPU0时钟通知器未就绪、请重试
[ 1.559072]平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器延迟
[1.567131] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[1.572214]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.576641]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.583007]稳压器-虚拟:禁用
[1.587767] mmc2:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[1.593451]错误:驱动程序'tfp410'已注册、正在中止...
[1.600838] mmc2:地址0001
[1.611160] DCDC1:在1350mV
[1.615312] VDD_MPU 时:在1325 mV [1.621028]时为925 <-> 1375mV
VDD_CORE:在
1800 mV 时为925 <-> 1150 mV [1.626818] LDO630O2:
在 LD1时为1.765: 在3300mV
[1.634690] LDO3:1800mV
[1.638343] LDO4:在3300mV
[1.642338] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0x6版本1.2
[1.648158] OMAP_i2c 44e0b000 .i2c:总线0 0.11在400kHz
[ 1.65622640] 1.8mCCTRC 1.652640]已注册为 RTC_2640mA 1.6m40]
400kHz 时的总线1 rev0.11
[1.668858] remoteproc0:wkup_m3可用
[1.673325] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[1.682357] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,且尚未保证向后兼容性。
[1.692879] remoteproc0:直接固件加载失败,出现错误-2
[1.699199] remoteproc0:返回到用户帮助程序
[1.704728] CPU CPU0:of_pm_voltdm_notifier_register:计算电压延迟失败[950000<->1325000]:-22
[1.773839] davinci MD74100_mfio m6410phy m.phy m64.phy m.phy:
v101000 davinci m.10io m.phy m.10io m64.phy m.phy m.10io:v64371.0735]
探测
[1.790870] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
[1.800757] cpsw 4a100000.ethernet:detected MACID = 68:9e:19:87:6B
[ 1.809217](未

找到系统时钟[1.8402635](UTCH) 4013402640:402640](无系统时钟)
[1.832136] kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
[1.837798] EXT3-FS (mmcblk0p2):已安装的文件系统(具有有序数据模式
[1.844764] VFS:已安装的根(ext3文件系统)只读在设备179:2上。
[1.852857] devtmpfs:mounted
[1.856193]释放未使用的内核内存:260k (c07e8000 - c0829000)
在/sys/fs/selinux 上安装 selinuxfs 失败:没有这样的文件或目录
[2.107050]随机:init urom read with 48 bits 熵 available
[2.343738] init: Plymouth-upstart-bridge main process (844) terminated with status 1
[ 2.388285] init:Plymouth-upstart-bridge main process ended、resrawing
[ 2.504684] init:Plymouth-upstart-bridge main process (854) terminated with status 1
[ 2.512641] init:Plymouth-upstart-bridge main process
(2.6074:init] initing)[2.3874.60871] initing [2.6074] init] main process terminated [2.3874] init、init] initing [2.3874]
Plymouth-upstart-bridge main process (859) terminated with status 1
[2.626484] init: Plymouth-upstart-bridge main process ended,resrawing
[6.033887](stk):ldisc installation timeout
[7.033878](stk): timed out waiting for ldisc to be uninstalled
[8.144803](styldisk)
[启动安装文件:ldisc 安装超时[7.033878](stk)(stk)[ 8.144803](stk) [确定]
*停止发送事件以指示 Plymouth 已启动 [确定]
*启动修复/sys/kernel/debug 文件系统 [确定]
*停止修复/sys/kernel/debug 文件系统 [ OK ]
*开始填充并链接到/run 文件系统 [ OK ]
*停止填充并链接到/run 文件系统 [确定]
*如果 upstart 正在容器中运行,则停止跟踪 [确定]
*启动初始化或最终确定 resolvconf [确定]
*正在启动设置控制台键位映射 [确定]
*启动安装虚拟文件系统的信号 sysvinit [确定]
*启动安装虚拟文件系统的信号 sysvinit [确定]
*启动将 udev 事件桥接至 upstart [确定]
*停止设置控制台键位映射 [确定]
*启动安装远程文件系统的信号 sysvinit [确定]
*启动设备节点和内核事件管理器 [确定]
*从/etc/modules 启动加载模块 [确定]
*启动冷插拔设备 [确定]
*开始日志初始设备创建 [确定]
*从/etc/modules 停止加载模块 [确定]
*开始配置网络设备安全性 [ OK ]
*启动安装了 rootfs 的 Signal sysvinit [确定]
*开始配置网络设备安全性 [确定]
*开始配置网络设备 [确定]
*停止冷插头设备 [确定]
*停止日志初始设备创建 [确定]
*开始设置控制台字体 [确定]
*启动 clean /tmp 目录 [确定]
*停止设置控制台字体 [确定]
*启动 userspace bootsplash [确定]
*停止 clean /tmp 目录 [确定]
*停止 userspace bootsplash [确定]
*开始发送事件以指示 Plymouth 已启动 [确定]
*停止发送事件以指示 Plymouth 已启动 [确定]
(stk):等待卸载 ldisc 时超时
*启动安装本地文件系统的信号 sysvinit [确定]
*开始配置网络设备安全性 [确定]
*开始配置网络设备安全性 [确定]
*在引导时停止挂载文件系统 [确定]
*开始将早期作业输出刷新到日志 [确定]
*启动 D-Bus 系统消息总线 [确定]
*启动 NFSv4 id <->名称映射器 [确定]
(stk):ldisc installation timeout
*正在启动配置虚拟网络设备 [确定]
*停止将早期作业输出刷新到日志 [确定]
*启动 systemd 登录管理服务 [确定]
*开始配置网络设备 [确定]
正在等待网络配置...
正在等待长达60秒的网络配置...
正在引导没有完整网络配置的系统...
*启动挂载网络文件系统 [确定]
*启动 Upstart 作业以仅在引导时启动 rpcbind [确定]
*启动失效防护启动延迟 [确定]
*停止 Upstart 作业以仅在引导时启动 rpcbind [确定]
(stk):等待卸载 ldisc
时超时*停止 rpcsec_gssk 守护程序 [确定]
*启动系统日志记录守护程序 [确定]
*停止挂载网络文件系统 [确定]
*启动 mDNS/DNS-SD 守护程序 [确定]
*启动 Reload cups 时,启动 avahi-daemon 以确保填充了远程 q[确定]
*启动 RPC 端口映射器替换 [确定]
*启动 Reload cups 时,启动 avahi-daemon 以确保填充了远程 q[fail]
*停止失效防护启动延迟 [确定]
*开始系统 V 初始化兼容性 [确定]
*启动 NSM 状态监视器 [确定]
[12.363889](stk):ldisc installation timeout
*正在将 Bridge 文件事件启动 [确定]
*启动 Bridge socket 事件到 upstart [确定]
在/sys/./devices/kim/install
上找到 UIM SYSFS 节点,启动 UIM-sysfs 守护程序。
UIM:@主
UIM:安装=/sys/./devices/kim/install
UIM:DEV_NAME =/sys/./devices/kim/dev_name
UIM:BAUD_RATE =/sys/./devices/kim/baud_rate
UIM:FLOG_CNTL =/sys/./devices/kim/flow_cntrl
UIM:开始轮询...
*正在设置 X 套接字目录... [ OK ]
(stk):等待 ldoC 卸载
的超时 UIM:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

UIM:从安装

UIM 读取1:@ st_UART_CONFIG
UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
UIM:@


@

@ SET_BAUD_RATE UIM:SET_BAUD_RATE () UIM:完成 UIM:读取 UIM:UIM:完成 UIM:UIM:UIM:完成 UIM:UIM:读取 UIM:UIM:完成 UIM:UIM:UIM:UIM:UIM:命令
READ_HCI_EVENT
*停止系统 V 初始化兼容性 [确定]
[14.473882](stk):ldisc installation timeout
*正在启动 System V 运行级别兼容性 [确定]
*开始保存内核消息 [确定]
*启动 OpenSSH 服务器 [确定]
*启动 ACPI 守护程序 [确定]
*启动常规后台程序处理守护程序 [ OK ]
*停止保存内核消息 [确定]
*停止 ISC DHCP IPv6服务器 [确定]
在/sys/./devices/kim/install
上找到 UIM SYSFS 节点,启动 UIM-sysfs 守护程序。
UIM:@主
UIM:安装=/sys/./devices/kim/install
UIM:DEV_NAME =/sys/./devices/kim/dev_name
UIM:BAUD_RATE =/sys/./devices/kim/baud_rate
UIM:FLOG_CNTL =/sys/./devices/kim/flow_cntrl
UIM:开始轮询...
(STK):等待 ldisc 卸载超时
UIM:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8) UIM

:从安装

中读取1 UIM:@ ST_UART_CONFIG
UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
UIM:@


@

@ SET_BAUD_RATE UIM:SET_BAUD_RATE () UIM:设置速度 UIM

:读取 UCCM_COMPLETE 命令 UIM:UIM:完成 UIM:完成 UIM 300_COMPLETE UIM:读取 UIM:UIM:UCC_COMPLETE 命令 UIM:UIM:UIM [确定]
* CPU0... UIM:无效响应
UIM:开始轮询...
[确定]* cpufreq 实用程序:设置按需 cpufreq 调节器...
/etc/init.d/rc:第121行:/etc/rc2.d/S20udhcpd:拒绝权限
/etc/init.d/rc:第121行:/etc/rc2.d/S91apache2:
拒绝权限启动服务¡K
服务已启动
*停止系统 V 运行级别兼容性 [确定]
(stk):ldisc 安装超时
UIM:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

UIM:从安装

UIM 读取0:@ st_UART_CONFIG
UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
UIM:开始轮询...
D_COMPLETE
UIM:命令完成启动
UIM:@ READ_HCI_EVENT
UIM:READ_HCI_EVENT
*停止系统 V 初始化兼容性 [确定]
*启动 System V 运行级别兼容性 [确定]
*开始保存内核消息 [确定]
*启动 OpenSSH 服务器 [确定]
*启动 ACPI 守护程序 [确定]
*启动常规后台程序处理守护程序 [ OK ]
*停止保存内核消息 [确定]
*停止 ISC DHCP IPv6服务器 [确定]
在/sys/./devices/kim/install
上找到 UIM SYSFS 节点,启动 UIM-sysfs 守护程序。
UIM:@主
UIM:安装=/sys/./devices/kim/install
UIM:DEV_NAME =/sys/./devices/kim/dev_name
UIM:BAUD_RATE =/sys/./devices/kim/baud_rate
UIM:FLOG_CNTL =/sys/./devices/kim/flow_cntrl
UIM:开始轮询...
UIM:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

UIM:从安装

中读取1 UIM:@ ST_UART_CONFIG
UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
UIM:@ SET_BAUD_RATE
UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
UIM:将速度设置为3000000
UIM:@

@ READ_COMMAND_COMPLETE UIM:命令启动 UIM:UHCI UIM:完成 UIM

:读取 UDIM_COMPLETE 事件 UIM:UIM:读取 UIM:UDIM_COMPLETE UIM:UIM:UIM:UIM [确定]
* CPU0... UIM:无效响应
UIM:开始轮询...
[确定]* cpufreq 实用程序:设置按需 cpufreq 调节器...
/etc/init.d/rc:第121行:/etc/rc2.d/S20udhcpd:拒绝权限
/etc/init.d/rc:第121行:/etc/rc2.d/S91apache2:
拒绝权限启动服务¡K
服务已启动
*停止系统 V 运行级别兼容性 [确定]
UIM:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

UIM:从安装

UIM 读取0:@ ST_UART_CONFIG
UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
UIM:开始轮询...
*启动安装本地文件系统的信号 sysvinit [确定]
*开始配置网络设备安全性 [确定]
*开始配置网络设备安全性 [确定]
*在引导时停止挂载文件系统 [确定]
*开始将早期作业输出刷新到日志 [确定]
*启动 D-Bus 系统消息总线 [确定]
*启动 NFSv4 id <->名称映射器 [确定]
*开始配置虚拟网络设备 [确定]
*停止将早期作业输出刷新到日志 [确定]
*启动 systemd 登录管理服务 [确定]
*开始配置网络设备 [确定]
正在等待网络配置...
正在等待长达60秒的网络配置...
正在引导没有完整网络配置的系统...
*启动挂载网络文件系统 [确定]
*启动 Upstart 作业以仅在引导时启动 rpcbind [确定]
*启动失效防护启动延迟 [确定]
*停止 Upstart 作业以仅在引导时启动 rpcbind [确定]
*停止 rpcsec_gsss 守护程序 [确定]
*启动系统日志记录守护程序 [确定]
*停止挂载网络文件系统 [确定]
*启动 mDNS/DNS-SD 守护程序 [确定]
*启动 Reload cups 时,启动 avahi-daemon 以确保填充了远程 q[确定]
*启动 RPC 端口映射器替换 [确定]
*启动 Reload cups 时,启动 avahi-daemon 以确保填充了远程 q[fail]
*停止失效防护启动延迟 [确定]
*开始系统 V 初始化兼容性 [确定]
*启动 NSM 状态监视器 [确定]
*将 Bridge 文件事件启动至 upstart [确定]
*启动 Bridge socket 事件到 upstart [确定]
在/sys/./devices/kim/install
上找到 UIM SYSFS 节点,启动 UIM-sysfs 守护程序。
UIM:@主
UIM:安装=/sys/./devices/kim/install
UIM:DEV_NAME =/sys/./devices/kim/dev_name
UIM:BAUD_RATE =/sys/./devices/kim/baud_rate
UIM:FLOG_CNTL =/sys/./devices/kim/flow_cntrl
UIM:开始轮询...
*正在设置 X 套接字目录... [确定]
UIM:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

UIM:从安装

UIM 读取1:@ st_UART_CONFIG
UIM:SIGNAL [ 17.583862](stk):等待卸载 ldisc
时超时[ 17.591963]蓝牙:ST_register failed -22

Ubuntu 14.04.1 LTS


IP 地址为 Ubuntu wlan0: 192.168.0.116
usb0的 IP 地址为:192.168.7.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个 Bluez 版本、是否进行了任何修改? 如何连接到 BLE/BT 控制器? 它是通过 systemd 还是 init RC 脚本自动完成的? 如果是、您能否移除该问题并尝试在电路板启动后手动启动它、并查看问题是否仍然可重现。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hari Nagalla、
    我们刚刚安装了 libbluetooth-dev (4.101-0ubuntu13.1)、不进行任何修改。
    我很困惑"如何连接到 BLE/BT 控制器?" 因为我们不修改 BLE/BT 控制器连接的相关过程。

    另外,当初始化在引导后失败时,如果我键入"hciconfig hci0 up",则会显示错误消息。
    请帮助我解决问题、非常感谢。

    root@XXXXX:/home/ubuntu hciconfig hci0 up
    UIM:轮询因事件10而中断(PRI:2/ERR:8)

    UIM:从安装中读取1

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
    UIM:@ SET_BAUD_RATE
    UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
    UIM:将速度设置为3000000
    UIM:@ READ_COMMAND_COMPLETE
    UIM:命令完成已启动
    UIM:@ READ_HCI_EVENT
    UIM:READ_HCI_EVENT
    UIM:响应无效
    UIM:开始轮询...
    [92.423842](stk):ldisc 安装时间输出:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

    UIM:从安装中读取0

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
    UIM:开始轮询...
    [93.423896](stk):等待 ldisc 解除安装时超时 im:轮询因事件10(PRI:2/ERR:8)而中断

    UIM:从安装中读取1

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
    UIM:@ SET_BAUD_RATE
    UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
    UIM:将速度设置为3000000
    UIM:@ READ_COMMAND_COMPLETE
    UIM:命令完成已启动
    UIM:@ READ_HCI_EVENT
    UIM:READ_HCI_EVENT
    UIM:响应无效
    UIM:开始轮询...
    [94.533781](stk):ldisc 安装时间输出:轮询因事件10而中断(PRI:2/ERR:8)

    UIM:从安装中读取0

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
    UIM:开始轮询...
    [95.533815](stk):等待 ldisc 解除安装时超时,因为事件10 (PRI:2/ERR:8),轮询中断

    UIM:从安装中读取1

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
    UIM:@ SET_BAUD_RATE
    UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
    UIM:将速度设置为3000000
    UIM:@ READ_COMMAND_COMPLETE
    UIM:命令完成已启动
    UIM:@ READ_HCI_EVENT
    UIM:READ_HCI_EVENT
    UIM:响应无效
    UIM:开始轮询...
    [96.643825](stk):ldisc 安装时间输出:轮询因事件10 (PRI:2/ERR:8)而中断

    UIM:从安装中读取0

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
    UIM:开始轮询...
    [97.643841](stk):等待 ldisoidun-installeim:轮询因事件10而中断(PRI:2/ERR:8)

    UIM:从安装中读取1

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
    UIM:@ SET_BAUD_RATE
    UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
    UIM:将速度设置为3000000
    UIM:@ READ_COMMAND_COMPLETE
    UIM:命令完成已启动
    UIM:@ READ_HCI_EVENT
    UIM:READ_HCI_EVENT
    UIM:响应无效
    UIM:开始轮询...
    [98.753846](stk):ldisc 安装时间输出:轮询因事件10而中断(PRI:2/ERR:8)

    UIM:从安装中读取0

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
    UIM:开始轮询...
    [99.753847](stk):等待 ldisc 解除安装时超时 im:轮询因事件10而中断(PRI:2/ERR:8)

    UIM:从安装中读取1

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
    UIM:@ SET_BAUD_RATE
    UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
    UIM:将速度设置为3000000
    UIM:@ READ_COMMAND_COMPLETE
    UIM:命令完成已启动
    UIM:@ READ_HCI_EVENT
    UIM:READ_HCI_EVENT
    UIM:响应无效
    UIM:开始轮询...
    [100.863822](stk):ldisc installation timeoutuim: POLL broke broke due to event 10(PRI:2/ERR:8)(磁盘安装时间:轮询因事件10而中断)

    UIM:从安装中读取0

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
    UIM:开始轮询...
    [101.863835](stk):等待 ldisc 解除安装时超时 im:轮询因事件10(PRI:2/ERR:8)而中断

    UIM:从安装中读取1

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:接收到信号、打开/dev/ttyS4
    UIM:@ SET_BAUD_RATE
    UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
    UIM:将速度设置为3000000
    UIM:@ READ_COMMAND_COMPLETE
    UIM:命令完成已启动
    UIM:@ READ_HCI_EVENT
    UIM:READ_HCI_EVENT
    UIM:响应无效
    UIM:开始轮询...
    [102.973819](stk): ldisc 安装时间:轮询因事件10(PRI:2/ERR:8)而中断

    UIM:从安装中读取0

    UIM:@ st_uart_config
    UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
    UIM:开始轮询...
    [103.973832](stk):等待卸载 ldisc 时超时[103.981942]蓝牙:ST_register failed -22
    无法初始化设备 hci0:输入/输出错误(5)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个常见问题。 (也随机发生)
    e2e.ti.com/.../534759
    问题是否已经结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我们发现当我们在 wlan0上启用 hci0 (hciconfig hci0 up)禁用时、可能会发生此问题。

    因此、我们修改了启用序列、我们观察到问题不再发生。

    但是、我们要检查这是否是正确的解决方案、这种现象是否异常?