This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:WL1801MOD

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584908/linux-wl1801mod-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

 我在将 DUT 连接到家庭 WiFi 路由器时遇到以下问题。 在执行几次重试后、我会得到相同的错误。

它在下电上电后恢复。

请告诉我在哪种情况下会发生此错误、以及应用程序将如何自动从同一错误中恢复。

3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.441444] wlan0:已认证
3月29日08:13:03 BB_BBG_BBG000083 user.info 内核:[426064.481130] wlan0:与 EC:08:6B:58:01:fa 关联(请尝试1/3)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.488986] wlan0:来自 EC:08:6B:58:01:fa 的 RX 等效值(capab=0x431 status=0 ael=10)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.591144] wlan0:已关联
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602499] cfg80211:法规域更改为国家/地区:GB
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602555] cfg80211: DFS 主区域:ETSI
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602586] cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602632] cfg80211:  (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602678] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602721] cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602760] cfg80211:  (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz)、(不适用、2700 MBM)、(0s)
3月29日08:13:03 BB_BBG000083 user.info 内核:[426064.602798] cfg80211:  (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz)、(不适用、4000 MBM)、(不适用)
3月29日08:13:04 BB_BBG000083 user.info 内核:[426065.529757] wlcore:关联已完成。3月29日08:14:02 BB_BBG000083 user.info 内核:[426124.245779] wlan0:通过本地选择从 EC:08:6B:58:01:fa 进行身份验证(原因:3=DEAUTH_DETH_LEVING)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要有关您的目标平台的更多信息。

    1.您使用的是哪种主机处理器?
    2.哪个内核版本?
    3.您是否正在使用最新版本? (R8.7_SP1)
    4.请求方版本是什么?
    5.请在出现错误之前提供从引导的完整内核引导日志。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您使用的是哪种主机处理器?
    TI Sitra AM335x
    2.哪个内核版本?
    内核:4.1.15
    3.您是否正在使用最新版本? (R8.7_SP1)
    否、我在标签8.6SP1上
    4.请求方版本是什么?
    V2.5开发
    5.请在出现错误之前提供从引导的完整内核引导日志。

    e2e.ti.com/.../4454.messages.7z

    附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您也回复一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在日志中看到、尝试固件在 GB、TW 之间发生了变化(可能来自更高层):

    cfg80211:呼叫国家/地区的 CRDA:GB
    cfg80211:呼叫国家/地区 CRDA:TW
    cfg80211:呼叫国家/地区的 CRDA:GB
    cfg80211:呼叫国家/地区 CRDA:TW

    为什么是这样? 在这种情况下、您会断开连接、这并不奇怪、尤其是当您使用的 AP 使用的通道在这两个区域中的一个不受支持时。

    BR、
    Eyal