This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/585313/wl1801mod-wl1801mod-current-consumption

器件型号:WL1801MOD

您好!

我计划在我的项目之一中使用 WL1801MOD 模块。

我已阅读 WL1801MOD 模块的数据表。 模块有两个电源、VDDIO-1.8V 和 VBAT-2.7至4.7V。

我正在查找每个电源轨的电流消耗、并在数据表第5.9节"WLAN 性能:电流"中找到电流消耗表。 我认为该电流是在 VBAT 电源轨上测量的。 如果我错了、请更正。

此外、我想知道 VDDIO-1.8V 电源轨上的最大电流消耗。

我们非常感谢您的快速响应。

谢谢、

Ritesh Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、
    在 VIO 线路上、该电流范围可从典型值40uA 到最大值450uA。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    感谢您的快速响应。

    根据 WL1801MOD 数据表表6-1、第28页、校准期间的最大峰值电流消耗达到850mA。 校准持续时间是多少? 我们是否需要连接具有超过850mA 连续电流的电源轨? 这似乎太高、因为 Tx 电流在该峰值电流的1/4左右处于低电平。 请建议。

    如果有任何可用的参考设计、也可共享。

    谢谢、
    Ritesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有上述查询的更新??

    谢谢、

    Ritesh