请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD 您好!
我计划在我的项目之一中使用 WL1801MOD 模块。
我已阅读 WL1801MOD 模块的数据表。 模块有两个电源、VDDIO-1.8V 和 VBAT-2.7至4.7V。
我正在查找每个电源轨的电流消耗、并在数据表第5.9节"WLAN 性能:电流"中找到电流消耗表。 我认为该电流是在 VBAT 电源轨上测量的。 如果我错了、请更正。
此外、我想知道 VDDIO-1.8V 电源轨上的最大电流消耗。
我们非常感谢您的快速响应。
谢谢、
Ritesh Patel。