This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C123G:CC3100的使用

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582101/ccs-dk-tm4c123g-usage-of-cc3100

器件型号:DK-TM4C123G
主题中讨论的其他器件:TM4C123CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我们正在开发一个项目、在该项目中、我们需要使用具有 TM4C123的 CC3100并以类似于下面键入的代码的方式访问数据库(摘自 TAustinX: UT.6.20x 嵌入式系统-塑造世界:EDX 上的多线程连接课程)

CC3100有 一个参考 user.h 的 simplelink.h 库。 我们应该修改 user.h 吗? 应该在哪里添加它? 它保存在项目中还是保存在 simplelink.h 文件中?

我们非常感谢您的帮助、

此外、如果我们连接到的网络需要用户名和密码、我们应该向代码中添加什么内容? 我们网络的安全性是 WPA2-企业。 在下面的示例中,路由器只需要一个密码。  

谢谢

#define SSID_NAME "valvanoAP"//*要连接到*/  // 97的接入点名称
#define SEC_TYPE  SL_SEC_TYPE_WPA                                    // 98
#define PASSKEY   "12345678"(#define PASSKEY                               //99
// 1)将德克萨斯州奥斯汀更改为您所在的城市                                // 205
// 2)如果希望温度为 F  // 206、则可以将公制更改为英制
#define 请求"Get /data/2.5/weather?q=Austin %20Texas
 &APPID=1234567890abcdef1234567890abcdef&units=公制  
 HTTP/1.1\r\n 用户代理:Keil\r\n 主机:api.openweathermap.org\r\n
 接受:*/*\r\n"//207                                                 
// 1)转到 openweathermap.org/appid                            // 208
// 2)在注册页上注册                                    // 209
// 3)获取 API 密钥(APPID)替换  
       1234567890abcdef1234567890abcdef 使用 APPID              // 210
int main (void){int32_t RetVal; SlSecParams_t secParams;              // 211
 char *pConfig = NULL;Int32 ASize = 0;SlSockAddrIn_t Addr;        // 212
 initClk ();       // PLL 50 MHz                                     // 213
 UART_Init();     //将数据发送到 PC,115200bps                    // 214
 LED_Init();      //初始化 LaunchPad I/O    
                  // 215
 UARTprintf ("天气应用");                                        // 216
 RetVal = configureSimpleLinkToDefaultState (pConfig);//设置策略// 217
 if (RetVal < 0) Crash (4000000);                                       // 218
 RetVal = sl_Start (0、pConfig、0);                                   // 219
 if ((RetVal < 0)||(Role_STA!= RetVal)) Crash (8000000);           // 220
 secParams.Key =密钥;                                            // 221
 secParams.KeyLen = strlen (密钥);                                 // 222
 secParams.Type = SEC_TYPE;// open、WPA 或 WEP                     // 223
 sl_WlanConnect (SSID_NAME、strlen (SSID_NAME)、0、secParams、0);      //224
 while ((0 =(g_Status&Connected))||(0 =(g_Status&IP_ARequired))){ // 225
   _slNonOsMainLoopTask();                                           // 226
 }                                                                   // 227
 UARTprintf ("connected");                                          // 228
 while (1){                                                           // 229
   strcpy (主机名、"openweathermap.org");                            // 230
   RetVal = sl_NetAppDnsGetHostByName (主机名、                      // 231
            strlen (主机名)、DestinationIP、sl_AF_iNet);            // 232
   if (RetVal = 0){                                                  // 233
     Addr.Sin_Family = SL_AF_iNet;                                 // 234
     ADDR.SIN_PORT = SL_Htons (80);                                   // 235
     addr.sin addr.s_addr = sl_Htonl (DestinationIP);// IP big endian // 236
     ASize = sizeof (SlSockAddrIn_t);                                 // 237
     SockID = sl_Socket (sl_AF_iNet、sl_sock_stream、0);               // 238
     if (SockID >=0){                                              // 239
       RetVal = sl_Connect (SockID、(SlSockAddr_t *)&Addr、ASize);   // 240
     }                                                               // 241.
     if ((SockID >=0)&&(RetVal >=0)){                               // 242
       strcpy (SendBuff、request);                                     // 243
       sl_Send (SockID、SendBuff、strlen (SendBuff)、0);//发送 HTTP get// 244  
       SL_Recv (SockID、Recvbuff、MAX_RECV_buff、0);// Recv RESP // 245  
       sl_close (SockID);                                             // 246
       LED_GreenOn ();                                                // 247
       UARTprintf ("\r\n\r\n");                                       // 248
       UARTprintf (Recvbuff); UARTprintf ("\r\n");                    // 249
     }                                                               // 250
   }                                                                 // 251
   while (Board_Input ()=0){};//等待触摸                      // 252
   LED_Greenoff ();                                                   // 253
 }                                                                   // 254
}                                                                     // 255

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    user.h 通常保存在存储 include 和源文件夹的 simplelink 文件夹中。 您可以在 CC3100 SDK 中查看我们提供的平台的任何示例作为参考、并且 cc3100-SDK/simplelink 文件夹中有一个 template_user.h。

    WLAN Station 入门示例通过更改 sl_WlanConnect 的参数与安全选项连接。 请参阅 此示例中的"建立 连接扣缴"函数。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不断收到此错误:"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\.\cC3100-SDK\simplelink\include\./source/objInclusion.h "、第37行:致命错误#1965:无法打开源文件"simplelink.h"
    有关如何解决该问题的提示吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是否也将 cc3100-sdk\simplelink\include 添加为项目中的包含路径? 这就是 simplelink.h 所在的位置。

    如果您在确定项目中需要哪些路径和库时遇到问题、请查看 CC3100 SDK 中的 Tiva 示例之一、网址为 cc3100-sdk\platform\Tiva-c-launchpad\example_project_ccs。


    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该路径包含在项目中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能否验证您的项目中是否存在所有这些路径、如图所示? 然后、请尝试清理和重建项目。

    此致、

    Sarah