This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:WLAN/BLE 连续接收模式

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583447/linux-wl1835modcom8b-wlan-ble-continuous-receiving-mode

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

您好!


我必须在连续接收模式下检查 WLAN/BLE、并使用随机源/目标 MAC 地址对其进行测试。

WiFi 持续接收: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_RX_Testing

BLE 持续接收: http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing


但在 WiFi 接收模式下,我们已经显示,要在 PLT 模式下运行 WiFi,首先需要在板上关闭 WiFi 接口。

因此、在 连续 Rx 测试中、我们的器件未连接到任何外部器件、因此、我们在连续 RX 模式下填写源 MAC 地址和目标 MAC 地址字段的原因是什么

我们当时不知道源 MAC。

由于上述问题、我们得到的每值接近1、这对于定制器件的 FCC 认证是不可接受的

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    对于 RX 接收、目标地址是用于过滤传入数据包的已配置 DUT MAC 地址。 应将 ESG (源)配置为具有该地址的目标地址。 您必须知道源地址、否则将无法建立链接。

    谢谢、
    Riz