This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:具有不同频率模式(跳频、单频率)的 BLE 连续 TX

Guru**** 2924820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/585173/linux-wl1835modcom8b-ble-continuous-tx-with-different-frequency-mode-hopping-single-frequency

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

您好!

我们正在使用 WL1835模块对定制器件进行 FCC 认证。

对于 BLE、我们需要实现具有跳频单频模式的 BLE 连续 TX/Rx 支持。

我已参考以下 BLE 连续 TX/RX 链接

链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing


在上面的链接中、我们实现了从"SS1Tool 或增强型 Bluetopia PM 测试格式转换->连续 TX"部分引用的命令 和

使用 hcitool 的"SS1Tool 或增强型 Bluetopia PM 测试格式转换->连续 RX"示例 、但这些命令不支持设置频率模式。

在数据包 Tx/Rx 模式下支持频率模式、但我不了解数据包 Tx/Rx 模式的使用和功能。  

是否可以在连续 TX 和连续 Rx 命令中支持频率模式?

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    连续 TX 和连续 RX 模式测试仅在单个频率上进行。 因此、它们没有频率模式选项。

    此致、
    Vihang