This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL18XXCOM82SDMMC:如何使用 WLAN 记录器?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584615/linux-wl18xxcom82sdmmc-how-to-use-the-wlan-logger

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

您好!

我在 imx6q-sabersd 板上使用 WL1837。

我按照以下网站中的步骤操作: http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6  (根据我的用例进行了调整)。

wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP1-脏 
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.70) 

当我在 Linux 主机上插入迷你 USB 时、我看到/dev/ttyUSB{1-4}出现。

我尝试了/dev/ttyUSB4 (WLAN 记录器)的所有可能速度、但我看到的只是垃圾。

WLAN 记录器应使用哪种速度?

谢谢你。

随附了一张包含跳线设置的电路板图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遵循了适配器说明文件的第4节,并确保跳线设置与所述的相同?

    BR、

    Eyal