This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:UDP 服务器-客户端连接

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584877/cc3100mod-udp-server-client-connection

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

我在 AP 模式下配置了 CC3100。

它作为 UDP 服务器运行。

服务器最多允许8个客户端连接。

但我想将连接限制为只允许一个客户端连接到服务器。

我该怎么做?

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、

    否 这是不可能的。 UDP 协议中没有什么像连接那样的连接。 UDP 协议是无连接协议。 如果您需要在 UDP 协议中过滤数据包、则可以检查 IP 地址或将自己的安全机制添加到 UDP 数据帧中。

    您可能需要考虑使用 TCP 协议。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    我们能否更改 simplelink 驱动程序中的某些参数、使其不接受多个连接。
    谢谢、
    Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、

    抱歉、不可以 这是不可能的。 这不依赖于 CC3100、而是来自 UDP 协议的自然行为。 如果要使用连接协议,则需要使用 TCP 协议。
    en.wikipedia.org/.../User_Datagram_Protocol
    en.wikipedia.org/.../Connectionless_communication

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的重播。

    谢谢、
    Likhitha