This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC3200-video:有关 CC3200+MT9D111的一些问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583234/tidc-cc3200-video-some-questions-about-cc3200-mt9d111

器件型号:TIDC-CC3200-video
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好、我对 CC3200+MT9D111有一些疑问

1>VSYNC 的上升沿/下降沿上的 FE 中断触发器?

2>MT9D111输出 JPEG 数据的数据段、具有或不具有报头信息、例如 SOI/APP0DQT/SOF/SOS/EOI

3>如果没有标头信息,在 WLAN 传输到 PC 或其它接收器之前,是否应该附加 JPEG 标头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4877524:

    1.可以使用 CameraParamsConfig()来设置其中一个。

    2.如果已定义 ENABLE_JPEG,则调用用于添加 SOI 和其他数据的函数 CreateJpegHeader (camera_app.c)。 由于 MT9D111的捕捉被直接写入闪存、这种情况会单独发生。

    传输到其他接收器意味着什么? 您是指通过 HTTP 服务器吗?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以使用 CameraParamsConfig()来设置其中一个。

    我要问的是 、帧结束触发器位于  VSYNC 的下降沿或上升沿、帧结束没有其他触发器?


    2.如果已定义 ENABLE_JPEG,则调用用于添加 SOI 和其他数据的函数 CreateJpegHeader (camera_app.c)。 由于 MT9D111的捕捉被直接写入闪存、这种情况会单独发生。

    那么、MT9D111的捕获数据不包含 SOI 和其他数据?

    如果从 MT9D111采集的数据是连续的、 例如 CC3200连续接收三个 jpeg 数据、并直接写入闪存;

    由于所有数据都是连续的、软件如何区分不同的 jpeg 数据?

    传输到其他接收器意味着什么? 您是指通过 HTTP 服务器吗?

    其他接收器可以是 HTTP 服务器或手机、这些数据应通过 WiFi 模块传输;

    在传输前或传输后调用 fucnion CreateJpegHeader?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人回答了我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了上升或下降之外、您还在寻找其他哪些帧结束触发器?

    该图像通过 camera_application.c 中 camera_app.c 的 CaptureImage()函数中的缓冲区写入闪存。 如果定义了 ENABLE_JPEG、则 JPEG 头文件将写入图像缓冲区之前的同一文件(USER_FILE_NAME)。

    camera_application 使用内部 HTTP 服务器、该服务器可为您处理大部分问题。 在示例中、该映像被写入文件 USER_FILE_NAME (定义为"www/images/cc3200_camera_capture.jpg")。 每当 HTTP 客户端需要更新的 jpeg 时(在发送每个捕获令牌后)、它都会通过 HTTP 服务器请求此文件。 请参阅示例文件夹中的 HTML 代码。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。