This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3200:新的 SimpleLink SDK 和 cc3200

Guru**** 2567585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584077/cc3200-new-simplelink-sdk-and-the-cc3200

器件型号:CC3200

新 SimpleLink SDK 白皮书(http://www.ti.com/lit/wp/swsy004/swsy004.pdf)中找到

我们认为将来可能会升级到 cc3220、因此、如果现在开始将我们的应用移植到新的 SDK、它可以与 cc3200配合使用、这可能是有意义的。

谢谢!

标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您在这里有什么问题? 我想我错过了。

    在 CC3220 SDK docs 文件夹中、有一份迁移指南可供您快速入门。 设计检查清单中还有一个选项卡、说明了从 CC3200和 CC3220迁移所需的硬件更改: www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉... 当我粘贴到该链接时、帖子的任何一部分都被截断、或者我忘记完成它。  

    我的问题:在有关新 SimpleLink SDK 的白皮书中、它说该 SDK 支持"cc32x0"器件。  那么、我想知道新的 SDK 是否与旧的 cc3200一起使用?  如果是、即使我们仍在使用 cc3200、我们也可以立即开始移植代码、因此我们可以根据需要灵活地进行升级。

    希望这更有意义!

    请注意、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    遗憾的是、CC3200目前尚未包含在新的 SimpleLink SDK 平台中。 您的大部分代码都可以重用、但 SimpleLink MCU 平台中不同器件之间存在一些 Wi-Fi API 更改以及内核驱动程序的主要更改。 迁移您的代码不会很困难、但它与 CC3200不向后兼容。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    谢谢!  这是我的想法、但我想确保我澄清了。

    请注意、

    标记