This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3100:cc3100

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584679/cc3100-cc3100

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、

我将 simplelink-MSP423 Launchpad 用于 RFID 传感应用。 此外、我将使用 cc3100 Booster Pack 来实现 WiFi 功能。 我正在从事一个项目、该项目通过 RFID 天线/读取器读取 RFID 标签、并将数据发送到 cc3100。 cc3100将通过云发送数据、以确定设备何时被移除或放置在存储区域。

我遇到的一个问题是、CC3100无法连接到与其用户指南中所述 RFID 天线/阅读器相同的存储区域。 我已经研究过如何使用 TRF7960TB HF RFID 读取器模块连接到 msp432简单链路、但我认为 Launchpad 不支持读取器模块。 要读取的器件中的 RFID 标签是一种 UHF 第2代有源标签、可在条形码扫描仪中找到、该条形码扫描仪通常在800MHz~900MHz 频率下运行。 TRF7960TB HF RFID 读取器模块的工作频率为13.56MHZ 、这是不够的、除非有办法手动调节天线以在433Mhz 频率下读取数据。

是否有人可以为我提供一个解决方案、让我能够使用 cc3100 BoosterPack 将从 RFID 天线/读取器读取的数据连接到 msp430launchpad?

谢谢、

Nadia