This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:XCC3100HZ

Guru**** 2391865 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3100BOOST, UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583795/cc3100boost-xcc3100hz

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:EnergiaUNIFLASHCC3100

通过使用 TM4C123G Launchpad 和 CC3100BOOST、 SimpleWebServerWiFi 示例代码使用 Energia 成功运行。  

一旦我使用 CCS UniFlash (使用 CC3100EMUBOOST+CC3100BOOST)格式化串行闪存并上传新的 Service Pack CC31xx_CC32xx_ServicePack_1.0.10.0、 SimpleWebServerWiFi 示例代码将无法正常工作。 此代码在 UART 控制台打印 "尝试连接到网络时卡住、名为: "  

当我使用 CCS UniFlash 检查文件系统时,它只显示一个文件,即/sys/service。ucf

您能不能帮助我解决这个问题、以便我可以在  Energia 上运行示例代码 SimpleWebServerWiFi。  

此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    请确保按照以下步骤将服务包格式化并刷写到 CC3100: processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_UniFlash_Quick_Start_Guide

    我们还建议您使用最新的 Service Pack。 我们的最新版本为 v1.0.1.6-2.7.0.0: www.ti.com/.../cc3100sdk。 如果您没有任何用户文件(证书、托管网页等)、则应该在文件系统中只有一个服务包。

    检查您的 SSID 名称和密码是否已在代码中正确设置、以及重新构建的程序是否已加载到主机 TM4C 上。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莎拉-

    预量产芯片 XCC3100HZ 支持的最新 ServicePack 为1.0.10.0和 SDK 1.10。

    曼诺伊-

    我的建议是从预制器件转向生产器件。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。  

    我已按照 您建议的链接中提到的步骤进行操作。

    我尝试了 service pack v1.0.1.6-2.7.0.0和 service pack v1.0.10.0、但对于这两个 service pack、我无法运行 SimpleWebServerWiFi 示例代码、该代码在接合和刷新新新新 service pack 之前工作正常。 我不熟悉 CC3100的工作、因此想知道我是否真的错过了这个机会。  

    我是否还需要上载任何用户文件(证书、托管网页等)才能运行 SimpleWebServerWiFi 示例代码。 如果是、那么我可以从这里获取上传用户文件的步骤。 在这里、我需要帮助、因为我们需要向客户展示演示、而且我们的演示突然停止工作、我们陷入困境。  

    此致

    曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    正如 Jan 所指出的、您使用的是预制器件、该器件非常旧、并且在许多修订版本中没有软件支持。 我不确定采用预制器件和旧服务包的 Energia 功能。

    SimpleWebServerWiFi 是一个 Energia 项目、不是由 TI 编写的、因此我不熟悉 Energia 在线提供的其他步骤。 如需特定于软件的支持、您应在他们的论坛中发帖: forum.43oh.com/.../

    此致、
    Sarah