This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3220mod:OTA 编程和生产线指南问题

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583103/cc3220mod-ota-programming-and-production-line-guide-issues

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!  

是否有计划解决 SmartConfig 配置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    请详细说明。 您指的是什么问题?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../CC32xx_SmartConfig_Provisioning

    警告:SmartConfigTm无法在所有情况下配置嵌入式系统。 因此,产品不应仅实施 SmartConfigTm而投入生产。 应实施接入点模式或 WPS,并在 SmartConfigTm无法配置系统时用作备份。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../582238

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Sarah

    从最终用户的角度来看、双配置选项会带来更多的复杂性。
    TI 是否有一个有关如何干净地实施备份配置的示例程序? 我之所以提出这一问题、是因为您公司的建议和 smartconfig 是 TI 的技术、但我找不到有关如何实现这一目标的示例。

    还有一个问题、cc3220是否是 CC3200的下一代升级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    这是某些 AP 的限制。 例如、我们没有适用于5GHz 网络或专有网络的功能。 您可以将备份方法实现为超时功能或按钮 GPIO 输入。

    CC3220是 CC3200的下一代产品、我们将重点介绍其增强的安全性(S/SF)、低功耗和应用空间(SF)。 我们将继续销售和支持这两代人。

    此致、
    Sarah