This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 网状网络支持

Guru**** 2594410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584468/wl1801mod-wl1801mod-mesh-network-support

器件型号:WL1801MOD

您好!

我计划在其中一个设计中使用 Wi-Fi 网状网络。 我在 TI 网站产品页面上发现 Wi-Link-8模块支持通过802.11s 进行网状网络。 但我在 Wi-link- 8数据表中找不到 IEEE 802.11s 协议支持功能。  

那么、Wi-link 8模块如何支持网状网络呢?  Wi-link 8模块是否需要任何支持802.11s 的外部硬件或仅需要 Linux 驱动程序?

如果可用、请分享参考设计。

我们将非常感谢尽早作出反应。  

谢谢、

Ritesh Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    网状网络无需外部/不同的硬件。 我们的最新驱动程序版本(R8.7_SP1)支持网状网络。
    80211S 是最新 Linux 内核中的标准软件实现。

    此致、
    Eyal