This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:支持 MAC 帧传输?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583761/cc3100-support-mac-frames-transfer

器件型号:CC3100


您好!

CC3100能否支持 MAC 帧传输?
基本上、它是原始以太网数据包帧(在应用层 TCP、UDP 等之下)。
我们希望绕过 TCP UDP 层并传输原始以太网帧。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    否 CC3100不支持此模式。 它仅可用于同时绕过 MAC 层的传输模式。

    老实说、早在 CC3100提供了 TCP/IP 堆栈旁路。 但我不知道为什么现在不支持。 此功能的最后一部分可在 Internet 归档文件( web-beta.archive.org/.../CC31xx_&_CC32xx_Advanced_Networking )中找到。 我不能说这个功能是否起作用。 我猜不是。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、


    我能否确认具有具有原始套接字模式的接入点的功能仅基于20150217堆栈版本可用?
    TI 已决定删除此内容的更高版本? 他们为什么要删除此内容? 例如不稳定等

    您是否有其他 WiFi 模块(可能是 WiLink?) 能够满足我的要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    问:能否确认具有原始套接字模式接入点的功能仅基于20150217堆栈版本可用?
    答:这在您的上面、您是编程人员。

    问:TI 已决定删除此版本的更新版本? 他们为什么要删除此内容?
    答:我不知道为什么弃用/删除此功能。

    问:您是否有其他 WiFi 模块(可能是 WiLink?) 能够满足我的要求?
    答:我不确定。 您可以在 WiLink 论坛( e2e.ti.com/.../307 )上获得问题的答案。 本主题讨论了类似的主题- e2e.ti.com/.../583745

    1月