This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:天线上的脉冲变为银膏(脉冲 W3006)-是否需要对模块进行重新认证?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583382/wl1807mod-pulse-changing-to-silver-paste-on-antenna-pulse-w3006---require-a-module-re-certification

器件型号:WL1807MOD

向我的客户询问:“我们使用 Wi-Fi 模块 FCC 认证的一部分使用的是严格控制的组件/布局。  脉冲最近更改了天线上的银膏(脉冲 W3006)。  这是否需要重新认证?  WiFi 小组中是否有人知道强制天线上有 PCN?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有发现 W3006天线上有任何 PCB。 只要最大 dBi 值没有变化(或更低)、在重新使用现有数据时就不会出现问题。 规则是、只要天线的类型和增益都相同、您就可以不进行 FCC 重新认证。 但是、我们始终建议您咨询测试机构、谁也为您(或客户)的产品进行了原始认证。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz