This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:处于 TX 和 RX 状态时 CC3100上的直流电压

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583374/cc3100-dc-voltage-on-cc3100-when-in-tx-and-rx

器件型号:CC3100

您好、支持团队

我的信息有点少、我的客户现在正在中国调试他的 PCB、并向我发送了这个问题、您能回答吗

我们有一个很紧迫的问题-我通常会打电话、但现在我在中国。

当处于 RX 模式和 TX 模式时、我们需要确切知道 CC3100射频输出引脚、RF_BG 上的预期输出电压是多少。

 

您能告诉我们我们应该看到什么吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您有50欧姆的射频路径、并且您以18dBm 的功率运行 、则电压为2.512V

    请参阅下面的链接

    http://ifmaxp1.ifm.uni-hamburg.de/DBM.shtml

    18dBm = 0.0634W

    P = V^2/R

    0.0634 = V^2/50

    V = 1.776V RMS = 2.512V 峰值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯

    刚刚准备好添加一些更多信息、在接收模式下该怎么办、客户正在与射频专家合作优化匹配/天线性能、并在接收模式下要求这样做。

    谢谢
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是相同的计算
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯

    我想我没有正确地提出这些问题。 我们需要知道 RF 输入处于接收模式时的电压。 那么、基本而言、如果器件位于具有 n 个射频源的射频室中、并且处于接收模式、那么使用直流表测量的射频输入端的电压将是多少?

    谢谢
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    使用直流电表、您应该得到0V。  您可以通过将客户电路板上的结果与 LaunchPad 进行比较来确认这一点。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles 和 Jeff、

    这最初是我通过 Jeff 提出的问题。
    我认为我的原始问题不够清楚、需要澄清。

    为了实现阻抗匹配、我需要知道 RF 端口的 S11与未上电的 IC 是否相同、就像单元处于接收模式时一样。 您能提供反馈吗?

    谢谢、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles 和 Jeff、

    这个问题最初由 Jeff 代表我发布、我认为我需要澄清、因为我最初没有正确提问。
    我们需要了解 CC3100上的 S11 RF 端口在设备通电和处于接收模式时与在设备完全断电时是否相同。

    您能提供一些见解吗?

    谢谢、
    Jim