This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:使用 simplelink API 将 CC3100MOD (STA 模式)连接到 AP。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583649/cc3100mod-connect-cc3100mod-sta-mode-to-an-ap-using-simplelink-api

器件型号:CC3100MOD

大家好、

CC3100MOD 的文档提到了向接入点(AP)配置新模块的三种方法、即:

SmartConfig 2. AP 模式3。 WPS

是否有必要遵循上述流程之一?

是否不能仅使用 API "sl_WlanConnect"通过 SSID 和密码连接到 AP?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rupert、

    是的、如果您知道 SSID 和密码、这是不会出现任何问题的。 例如、如果您有另一种方法可以让用户插入 SSID 和密码(键盘、触摸显示屏、USB 连接)、则可以使用这种方法...

    1月