This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:晶体电容器选择

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/581242/cc3100-crystal-capacitor-selection

器件型号:CC3100

我的 RTC 晶体在使用 CC3100的额定负载电容器时遇到问题、每个电容器为8pF。 使用有源探头进行测量会产生极差的波形、容差在+/-2kHz 范围内较高。 这让我相信数据表中指定的负载电容器是不正确的。  

假设 CC3100包含一个用于皮尔斯振荡器配置的标准反相放大器、我已经使用了每个引脚的额定电容4pF 和我的 RTC 晶体的负载电容12.5pF 来获得所需的16.2pF 负载电容器、这是 CC3100数据表中规定的两倍。

那么、我的问题是:我的值是否正确、数据表的值是否错误? 我已经验证了振荡器电路的布局和组装是否正确、这是一个完全组装的 PCB、而不是试验电路板。

同样的问题是电路板的40MHz 晶体:在振荡器中使用6pF 电容器原则上看起来太小。

谢谢、  

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    探测晶体不是解决此问题的最佳方法。 有关快速时钟的晶体频率调优、请参阅链接的 wiki 页面。

    对于慢时钟、请使用数据表中推荐的电容器、或联系晶体制造商。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    我忘了说我不会尝试调谐晶体。 我正在对快速振荡器和慢速振荡器进行负电阻测试。 一般来说、我知道无源示波器探头会向振荡器的电路添加相当多的电容、但我的有源探头只会增加0.7pF 的电容。

    '对于慢时钟、请使用数据表中推荐的电容器、或联系晶体制造商。'

    这是我最初的问题、我是否应该使用制造商的负载值、数据表的电容器规格是否可以忽略不计?

    谢谢、

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、Bob、您可以使用制造商推荐的慢时钟。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    对于快速时钟、回答相同?

    谢谢、

    Bob