This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120:无法访问 DAP/SimpleLink CC3120

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583404/ccs-cc3120-unable-to-access-dap-simplelink-cc3120

器件型号:CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

团队、

客户拥有我们的硬件(CC3120LP)、并使用最新的 SimpleLink SDK 在 CCS 中使用我们的示例 FreeRTOS 项目。

但是、在上电后尝试连接时、它们会收到以下错误消息:

CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。

此 wiki 建议出现软件配置问题、因为他们使用的是 TI 已知良好的硬件(LaunchPad):

processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

对于在 CCS 中生成此错误的常见问题、是否有客户可以首先尝试的意见?

谢谢、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我认为您讨论的是 CC3220 LaunchPad、因为 CC3120 LaunchPad 不存在。 请参阅此答案 e2e.ti.com/.../2131099

    1月