This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100SDK:Simplelink MQTT 客户端任务堆栈大小

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583264/cc3100sdk-simplelink-mqtt-client-task-stack-size

器件型号:CC3100SDK
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

我将 STM32F07作为主机处理器与 CC3100模块一起运行。 我正在使用 Free RTOS、并已成功移植 simplelink 驱动程序以与 CC3100集成、同时移植了 MQTT 客户端的示例项目。 我有基本功能工作、我只是在寻找答案、MQTT 客户端任务堆栈大小以及 TI 建议的堆栈大小的最低要求是什么?

谢谢!

Bryan Valletta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我们对 MQTT 客户端堆栈大小没有最低要求。 您可以使用 CC3100 SDK 中的 MQTT 客户端示例项目作为指南、该项目的堆栈大小为200、但这可能会因应用的功能而异。

    此致、
    Sarah