This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100租赁时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583205/cc3100-cc3100-lease-time

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3120

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/嵌入式产品软件工具/无线连接/SimpleLink WiFi/

您好!

我们制造了一个使用一个 CC31作为站模式的器件。 我想知道 CC31在 IP 租赁时间到期时会做什么。 我看到 CC32和 CC33发送了一个新请求、CC31是否相同? 我们是否有任何结构可以获得租赁时间?

非常感谢、

María μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 María、

    CC3100和 CC3200的行为在本主题中是相同的。 DHCP 服务器未分配 SL_ API 来读取租用时间。 我不确定、但使用新 CC3120可能会有更多选择。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢1月

    María μ A