This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100固件修改和定制

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP430FR5969, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582701/cc3100-firmware-modification-and-customization

主题中讨论的其他器件:CC3100MSP430FR5969CC31XXEMUBOOST

大家好、

我现在正在研究物联网设备

我需要自定义 CC3100 BoosterPack 的固件

是否有任何有关此方面的参考或教学网站?

此致、

余振

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Chen、

    CC3100是一款网络处理器、固件保存在 ROM 中。 无法自定义。

    您可以利用为 MCU 主机编写的应用代码中的 SimpleLink Wi-Fi API、使用 CC3100定制您的 Wi-Fi 应用。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    我的研究侧重于 MSP430FR5969和 CC3100的节能型 WIFI 传输。

    我要做的是通过硬件/软件协同设计将 FRAM 中的数据传输到另一个器件。

    我想知道 TI 是发布 CC3100固件的任何源代码还是 MSP430固件、我可以跟踪和学习这些源代码。

    感谢您的回复、

    余振
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Chen、

    请看一下 CC3100 SDK。 它包含适用于多个 TI MCU 平台的示例软件、包括用于连接和使用 CC3100 Wi-Fi 功能的 msp430fr5969 LaunchPad。

    您不需要更改 CC3100的固件、但您需要将其服务包更新到最新版本、以确保您有所有错误修复。


    可在以下位置找到 SDK: http://www.ti.com/tool/cc3100sdk

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、


    感谢您的回答。 我现在有三个板、msp430fr5969、CC3100、CC31XXEMUBOOST。

    我想再问一个问题、当我在 msp430fr5969上编写代码时、如何访问 CC3100的 RAM?

    我可以读取或写入 CC3100的 RAM 吗? 以及如何实现?

    我是台湾的博士生。 我想在物联网和非易失性领域进行某种研究。

    因此、我确实需要一些帮助。


    此致、

    余振
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu - Chen、

    您编写的所有代码都将在 MSP430FR5969上运行。 您将无法直接访问 CC3100使用的任何片上存储器。 您可以通过 SPI 或 UART 接口从 MSP430FR5969控制 CC3100。

    CC3100确实需要外部串行闪存才能运行、主机 MCU 可以通过 SimpleLink 主机驱动程序中包含的文件系统 API 来访问该闪存。

    此致、
    本·M