This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:WLAN 连接管理状态

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582649/cc3200mod-wlan-connection-management-status

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好

我已将 CC3200配置为 STA 模式、有时当我尝试 WLAN 连接时、它会显示 device.h 中定义的 Gneral 事件 ID 103、102和109

/* WLAN 连接管理状态*/
#define SL_General_ERROR_CON_Mgmt_STATUS_unspecified               (-102)  
#define SL_General_ERROR_CON_Mgmt_STATUS_AUTH_REject               (-103)

#define SL_General_ERROR_CON_Mgmt_status_disconnect_during _connect (-109)

能不能有人解释或提供参考资料、告诉我该错误到底意味着什么以及我如何处理这些类型的错误

谢谢、此致

Brijender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijender、

    1.您使用的是什么 AP? 是否有任何安全或企业关联?
    2.检查您的 RSSI。 第一个误差通常是由于连接不良或高噪声环境造成的。
    如果可能、您还可以获取 Wireshark 捕获、以便我们更好地了解 STA/AP 通信发生故障的位置。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sarah
    -102错误是可以的、因为当我看到该错误时、它不会致命、因为一段时间后它确实成功连接到 AP。
    但-103错误永远不会得到解决、它只会继续显示、并且永远不会连接到 AP。
    现在来看看 Wiring Shark、只有成功连接 AP 后才能记录日志。我认为、不知道如何使用它来调试这个问题、任何文档或链接都会非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安全类型为 WPA 2非企业
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您可以,请捕获 NWP 日志( processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Capture_NWP_Logs )并在此处上传包含日志的文件。 TI 员工能够分析此日志。 也许有线索...

    1月